WIKA has given its stainless steel pressure gauges and thermometers a facelift.

Nuevo aspecto y funcionalidad mejorada: WIKA ha rediseñado completamente sus manómetros y termómetros mecánicos de acero inoxidable. Los clientes se benefician de varias maneras y sin coste adicional. Por ejemplo, mediante un código QR en la esfera se puede abrir el pasaporte del producto con datos personalizados del instrumento y acceder a la documentación técnica. Ningún instrumento similar ofrece esta función digital en el mercado. Además, los componentes en el típico color azul de WIKA muestran al cliente a primera vista que se trata de un producto WIKA de calidad probada y no de una falsificación. He aquí en detalle cómo el rediseño mejora el uso del instrumento:

1. Identificación clara del instrumento: datos digitales del producto gracias al código QR

Los manómetros y termómetros de acero inoxidable están equipados con un código QR en la esfera. Los clientes solo tienen que escanearlo para acceder inmediatamente a un pasaporte de producto con toda la información importante para la identificación única del instrumento de acuerdo con la norma IEC 61406. Esta función permite realizar nuevos pedidos de forma rápida y sin errores e integrarlos en los sistemas existentes, lo que simplifica enormemente la logística.

2. Documentación digital: disponible en cualquier momento y lugar 

La información técnica sobre los respectivos instrumentos de medida, está ahora disponible en formato digital. Los clientes pueden utilizar el código QR para acceder en cualquier momento a hojas de datos, manuales de funcionamiento, certificados y homologaciones. Esta digitalización garantiza un acceso inmediato y sencillo a los documentos necesarios, fomentando así un uso eficiente de los instrumentos. Todos los documentos están disponibles en varios idiomas y siempre actualizados.

3. Identidad azul: mayor protección contra la falsificación mediante un diseño distintivo.

Das markante Design der Edelstahl-Manometer und -thermometer erhöht die Fälschungssicherheit.

Los componentes en el típico color azul de WIKA dificultan la falsificación de los instrumentos de medición. El código QR en la esfera permite acceder al pasaporte del producto con todos los datos para identificar claramente el instrumento, lo que también protege contra falsificaciones. Para familiarizarse con las características del instrumento digital, basta con escanear el código QR de la esfera.

La piratería de productos perjudica al sector a gran escala. Según un estudio de la asociación industrial VDMA, el 72% de las empresas alemanas del sector de la construcción de maquinaria e instalaciones se ven afectadas (a partir de 2022). El estudio estima la pérdida de volumen de negocios en aproximadamente 6.400 millones de euros, lo que corresponde a unos 29.000 puestos de trabajo. También aparecen repetidamente en el mercado falsificaciones de instrumentos de medición WIKA. La mayoría proceden de Asia. WIKA utiliza todos los medios legales a su alcance para actuar contra los falsificadores con el fin de proteger su reputación y proteger a los clientes de los daños causados por la calidad inferior de los productos falsificados.

La mejora visual de los manómetros y termómetros de acero inoxidable contribuye significativamente a la seguridad contra la falsificación de productos. Todas las piezas externas de elastómero son ahora del típico color azul de WIKA. Esta coloración específica de la junta de la ventana, la tapa de llenado y la tapa de ventilación dificulta enormemente la falsificación. Además, el nuevo número de serie de once dígitos, que cumple la norma IEC 61406 para la identificación única de objetos físicos, fomenta la autenticidad de cada instrumento.

4. Mejor legibilidad: el contorno de la junta elimina el riesgo de reflejos.

La junta azul de la lente es la característica visual más llamativa de esta actualización. Gracias a su nueva geometría y contorno, ya no hay superficies metálicas en el interior de la caja. De este modo, se elimina el riesgo de reflejos, que pueden producirse en condiciones de iluminación desfavorables y afectar a la legibilidad de la esfera. De este modo, se garantiza una lectura clara del valor medido en cualquier situación. Esto se aplica, en particular, a los puntos de medición exteriores expuestos a la luz solar.

Conclusión:

Los manómetros y termómetros de acero inoxidable siguen siendo una parte indispensable de la instrumentación de procesos, ya que proporcionan de forma fiable un valor medido sin energía externa. Como líder mundial del mercado, WIKA ha subrayado su importancia con el lavado de cara y, al mismo tiempo, ha aumentado su funcionalidad a un nuevo nivel. Para los clientes, esto significa:

  • Sencilla identificación de productos en todo el mundo y posibilidad de volver a pedirlos gracias al acceso digital al pasaporte de productos mediante código QR.
  • Acceso inmediato a los documentos técnicos mediante código QR
  • Protección contra la falsificación de productos gracias a la actualización visual y al número de serie ampliado
  • Mejora de la legibilidad de la esfera
  • Valor añadido sin incrementar el precio

Nota:
En la página web de WIKA encontrarás más información sobre estos manómetros y termómetros. Puedes solicitar las versiones estándar directamente en la tienda online de WIKA. En la página web también encontrarás un resumen de otras soluciones de medición para la industria de procesos. Si tienes más preguntas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros   

También puedes consultar nuestros artículos:
Manómetro de acero inoxidable en versión de seguridad
Manómetro e hidrógeno: ¿cuál es el instrumentos idóneo?

Tiempo de respuesta de las sondas de temperatura eléctricas



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.