Presostatos WIKA

En la industria de la construcción de maquinaria, se ha convertido en una práctica común el uso del presostato electrónico. El uso del presostato mecánico está en declive. Las ventajas de la versión electrónica del presostato son una pantalla digital, puntos de conmutación ajustables y una fiabilidad considerablemente mayor.

Un interruptor de presión electrónico se basa en un sensor de presión electrónico (también conocido como transmisor de presión) y, por lo tanto, también proporciona su funcionalidad. Debido a los interruptores electrónicos integrados utilizados para abrir o cerrar el circuito eléctrico, realiza tareas de control sencillas.

El punto de conmutación y el punto de reinicio se pueden configurar individualmente y convenientemente en el dispositivo. De forma predeterminada, un interruptor de presión solo proporciona señales binarias, como el punto de conmutación o el punto de reinicio «alcanzado» o «no alcanzado», pero no proporciona ninguna información a qué distancia está la presión actual del interruptor o punto de reinicio. Es por eso que muchos presostatos tienen una pantalla y, además, una señal de salida analógica. Esto permite verificar la presión aplicada o los parámetros establecidos en la pantalla.

Por supuesto, el valor de presión también puede transmitirse a través de la señal de salida analógica a una unidad de control. Este tipo de presostatos electrónicos puede considerarse un instrumento 3 en 1. Combina un interruptor electrónico, un transmisor de presión / sensor de presión y una pantalla digital en un solo instrumento.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información.

Lea también el siguiente artículo del Blog: «Presostato electrónico y ajuste del punto de conmutación del vacío»

Vídeo: Presostato con display, modelo PSD-30

 



2 Respuestas a
  1. ALVARO ESPINEL

    Necesito un presostato digital con salida para un PLC.


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.