Transductor de presión: configuración digital con sistema EtherCAT®

Los transductores de presión con protocolo de comunicación EtherCAT® también contribuyen al proceso de digitalización de la industria de semiconductores. En el futuro, decenas de estaciones de medición de presión de cada planta de producción estarán equipadas con ellos. Sus entornos de instalación suelen ser estrechos. El gran reto es, por tanto, disponer de transmisores de presión con EtherCAT® adecuadamente compactos. Por ello, WIKA ha desarrollado un modelo con estas características.

La digitalización es una de las megatendencias que está afectando a todos los sectores de nuestra sociedad y que la cambiará profundamente a lo largo de los años. Las empresas industriales están interconectando cada vez más sistemas, herramientas y procesos de esta forma. La industria de semiconductores se centra en dos cosas: proporciona productos básicos que son fundamentales para la digitalización y lleva años experimentando un crecimiento considerable. Esto significa que los fabricantes están introduciendo procesos de producción cada vez más complejos para satisfacer la creciente demanda.

La redundancia de cables aumenta la fiabilidad de los procesos

Para mejorar el control de los procesos individuales, las empresas deben conectarlos cada vez más entre sí y hacerlos más transparentes, basándose en grandes volúmenes de datos. La conectividad desempeña un papel decisivo a este respecto. La industria de semiconductores confía principalmente en el protocolo de comunicación EtherCAT® (CAT = «Control Automation Technology»). Lleva mucho tiempo integrado en sistemas de instrumentación y control de mayor tamaño. EtherCAT® funciona con redundancia de cables y aumenta así la fiabilidad del proceso. Las funciones de conexión e intercambio en caliente también permiten el mantenimiento y la sustitución de instrumentos mientras la red EtherCAT® está en funcionamiento.

Nuevo transductor de presión con EtherCAT® basado en el sensor más pequeño de su clase

Pressure transducers with EtherCAT® from WIKA are extremely compact.

Transductor de presión UHP con EtherCAT® de WIKA: Los modelos WUD-20-E, WUD-25-E y WUD-26-E (de izquierda a derecha) se ajustan al tamaño de rejilla estándar de 28,5 mm.

Los fabricantes trasladan cada vez más la interfaz digital al nivel del transmisor. Esto se debe a que también puede utilizarse para integrar pequeños dispositivos en los sistemas de control, como los transductores de presión. Este tipo de sensores se encarga de medir la presión en aplicaciones con gases de alta pureza. El espacio disponible para la instalación de instrumentos de medición es limitado, por lo que la compacidad es un criterio clave. Por este motivo, WIKA ha perfeccionado el transductor de presión WUD-2x, el sensor de este tipo más pequeño del mercado, para su integración en redes EtherCAT®.

El nuevo modelo de instrumento con las denominaciones WUD-20-E, WUD-25-E y WUD-26-E (en función de la conexión a proceso) no tiene límites en cuanto a compacidad a pesar de la interfaz digital con dos puertos RJ45. Se adapta al tamaño de rejilla estándar de 28,5 mm (1 1/8″). Como primer transductor de presión con EtherCAT®, el sensor de alta precisión y compatible con EMC funciona con SDP 5003.2080 (‘Special Device Profile’). Además del valor de presión, puede proporcionar información del instrumento, como la temperatura de la electrónica, el tiempo de funcionamiento, los diagnósticos y los estados de error.

Reducción de los tiempos de inactividad

Estos datos hacen que las secuencias del proceso sean más transparentes y su control más preciso. El análisis de datos proporciona a las empresas una visión continua del estado del sistema y de los instrumentos («Condition Monitoring»), lo que les permite intervenir cuando realmente es necesario. Los puntos de medición digitalizados contribuyen así a reducir los tiempos de inactividad.

Encontrará más información sobre los transductores de presión con EtherCAT® modelos WUD-20-E, WUD-25-E y WUD-26-E en la página web de WIKA. Aquí también encontrará otras soluciones de medición para la industria de semiconductores. Además, en el micrositio IIoT Solutions encontrará más información sobre WIKA como socio para la digitalización. Si tiene alguna pregunta, su contacto estará encantado de ayudarle.

Lea también los siguientes artículos:
«¿Cuál es el tipo de protección contra explosiones principal para los transductores de presión UHP?»
“Sensores de presión UHP para semiconductores”



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.