Transmisión y distribución de energía

El hexafluoruro de azufre es un aislante y un medio extintor de arco muy eficaz, se encuentra comúnmente en la industria de la transmisión y distribución de energía. Pero para proteger al equipo, al personal y el medio ambiente, los usuarios deben ser conscientes de los peligros comunes del gas SF6 y de cómo evitarlos.

El hexafluoruro de azufre (SF6), cuando se sella dentro de los equipos de transmisión y distribución de energía (T&D), aísla los conmutadores e interruptores-seccionadores mediante la extinción de los peligrosos arcos. Este gas estable y no tóxico, que tiene una excelente resistencia dieléctrica, es un componente clave para la seguridad y la eficiencia de una central eléctrica. Sin embargo, desde varios puntos de vista, las fugas pueden ser peligrosas.

Aquí están algunos de los principales peligros del gas SF6, seguido de las formas de evitarlos.

1. Calentamiento Global

El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero (GEI) más abundante, pero no se acerca al SF6 en términos de potencia. Este gas fluorado puede durar en la atmósfera durante 3.200 años antes de ser descompuesto por los rayos UV y es 22.800 veces más eficaz que el CO2 atrapando la radiación infrarroja en la atmósfera, según la Agencia de Protección Ambiental. De hecho, el SF6 tiene el mayor Potencial de Calentamiento Global (PCG) de todos los gases conocidos.

2. Fallo del equipo

Una fuga en un equipo aislado por gas significa que hay menos gas para protegerlo de los efectos de los arcos eléctricos. Los resultados son pérdida de señal, cortocircuitos, mal funcionamiento y, en última instancia, fallos en el equipo que comprometen la seguridad y la operatividad. Incluso una pérdida de gas del 10% puede dañar permanentemente los aisladores, los escudos, los arco eléctricos y los contactos principales.

El fallo de los equipos lleva a reparaciones y reemplazos, costosos en términos de tiempo y dinero. También puede haber daños a la propiedad, como incendios, y cortes de energía prolongados como resultado de un equipo mal aislado – potencialmente una pesadilla para la reputación pública.

Las fugas también permiten que la humedad entre en el equipo aislado con gas, lo que supone un gran problema ya que la presencia de agua no sólo disminuye el aislamiento, sino que también se combina con el gas SF6 creando subproductos tóxicos que corroen el metal y crean más fugas..

3. Riesgo para la salud

El SF6 no es tóxico y no presenta riesgos directos para las personas o los animales. De hecho, este gas se utiliza en diagnósticos médicos. Sin embargo, debido a su mayor peso, el SF6 que se fuga puede asentarse en zonas bajas y desplazar de allí el oxígeno. Esto puede causar problemas respiratorios al personal que trabaja en su presencia, especialmente cuando se respira en grandes cantidades.

Cómo evitar los peligros del gas SF6

Misuratore emissioni di gas SF6, GA35

Monitor de emisión de gas SF6, GA35

La mejor manera de evitar los peligros del gas SF6 es monitorizar continuamente el equipo de aislamiento de gas tanto en lo que respecta a la cantidad (para detectar fugas) como a la calidad (para las condiciones actuales del gas). Así, cuando el gas baja de cierto nivel de pureza, los técnicos pueden limpiarlo. A continuación, presentamos algunas de las innovadoras soluciones de gas SF6 de WIKA para una mayor seguridad y eficiencia:

  • Modelo GDHT-20, transmisor de gas integrado que mide la densidad, la presión, la humedad y la temperatura. Basándose en estas mediciones, la unidad utiliza una ecuación virial para calcular la densidad. El GDHT-20 también monitoriza constantemente el contenido de humedad de una cámara y dará aviso a los técnicos cuando las condiciones sean propicias para la formación de productos tóxicos de descomposición.
  • Modelo GA35 está especialmente diseñado para monitorizar los niveles de gas SF6 en el aire ambiente en espacios cerrados. Su sensor de infrarrojos es impermeable a la humedad y a los compuestos orgánicos volátiles (COV) comunes y proporciona mediciones continuas para garantizar la seguridad laboral.
  • Unità attrezzatura di service per gas SF6, GPU-S-3000

    Unidad de servicio para gas SF6, GPU-S-3000


    Modelo GAD-2000, innovador sistema de deshidratación de gas que seca el SF6 sin tener que detener la operación. Extrae una parte del gas de los equipos de conmutación aislados, lo pasa por una serie de compresores y filtros y luego devuelve el gas deshidratado al equipo, todo ello con una mínima intervención humana.
  • Modelo GPU-S-3000, se trata de un equipo de servicio de gas todo en uno; que llena, limpia, recupera y almacena gas SF6 . Tiene controles de seguridad SIL2 adicionales para el más alto nivel de rendimiento, lo que elimina virtualmente los errores de funcionamiento y las emisiones fugitivas de gas SF6 .

WIKA es líder mundial en innovaciones que reducen significativamente el riesgo de los peligros del gas SF6 . Para obtener más información acerca de nuestra completa cartera de soluciones de gas SF6 , descargue este folleto o póngase en contacto con los especialistas de productos.



Una respuesta a
  1. Rubén Marca

    Excelente artículo referido al gas SF6


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.