Medidor de temperatura

La temperatura cuantifica el calor de una sustancia homogénea, y por lo tanto es una unidad de medida para la energía cinética media de sus moléculas. Para que dos objetos adapten la misma temperatura se requiere un contacto térmico al objeto. Los métodos más habituales de medida están basados en variaciones de las propiedades de una sustancia inducidas por las variaciones de temperatura.

Termómetro bimetálico

Una tira compuesta por dos chapas de metal de diferentes coeficientes de dilatación («bimetal»), laminadas entre sí en forma inseparable, se deforma a consecuencia de un cambio de temperatura. La curvatura resultante es casi proporcional al cambio de temperatura. A partir de las tiras bimetálicas se desarrollaron dos diferentes formas de sistemas de medición: ■ Muelle helicoidal ■ Muelle espiral Mediante deformación mecánica de las tiras bimetálicas en las formas de muelle mencionadas con anterioridad, frente a un cambio de temperatura se produce un movimiento de rotación. Si un extremo del sistema de banda bimetálica está sujetado en forma firme, el otro extremo hace girar el árbol portaíndice. Los rangos de visualización van de -70 °C a +600 °C con precisiones de clase 1 y 2 según EN 13190.

Termómetro de dilatación de líquido

El registro de los valores de medición se realiza mediante el sistema de medición relleno con líquido, que se compone de sensor de temperatura, línea capilar y tubo Bourdon. Los tres sistemas forman un sistema de tubería cerrado. La presión interior en este sistema varía la temperatura contactada provocando un giro del eje de la aguja unido al resorte para indicar la temperatura en la escala. La línea capilar, con longitudes entre 500 y 10.000 mm, permite mediciones también en puntos de medición remotos. Los rangos de visualización varían entre -40 a +400 °C con exactitudes de clase 1 y 2 según EN 13190.

Termómetros de dilatación de gas con o sin capilar

Termómetro de dilatación de gas

Termómetro de dilatación de gas

El sistema de medición está compuesto de bulbo, capilar y tubo elástico en la caja. Estos componentes forman una unidad. El sistema de medida completo está rellenado a presión con gas inerte. Si cambia la temperatura, cambia también la presión interior del bulbo. La presión deforma el muelle de medición, cuyo movimiento se transmite al indicador a través de un mecanismo de indicación.

Las variaciones de la temperatura ambiente son despreciables porque hay un elemento bimetálico entre el mecanismo de indicación y el muelle que sirve de compensador. El rango de visualización va de -200 a +700 °C con precisión de clase 1 según EN 13190. Para aplicaciones de control desde un puesto de mando se aplican sondas de temperatura conectadas a controladores de temperatura para configurar los parámetros de control.

 

Artículos similares: El control de la temperatura con termómetros mecatrónicos,  Termómetros bimetálicos y termómetros de dilatación de gas en la industria de procesos,


Autor: Chassan Jalloul, Marketing Manager Instrumentos WIKA



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.