La medición de la humedad en equipos de conmutación de alta tensión con gas SF6 es esencial. Por ello, WIKA ha mejorado las prestaciones del sensor GDHT-20 para esta aplicación. El transmisor, que también proporciona valores de densidad, presión y temperatura del gas, mide ahora el punto de rocío con una precisión de ±2 K.
La humedad, junto con la densidad, es el parámetro crucial para evaluar el estado del gas SF6 utilizado. El modelo GDHT-20 controla continuamente su contenido en el gas. La información de la monitorización en línea constituye la entrada para un análisis de tendencias posterior. Cuanto más precisa sea la medición de la densidad y la humedad, más preciso será este análisis.
Mantenimiento predictivo en lugar de intervalos regulares de mantenimiento

El transmisor GDHT-20 es un instrumento all-in-one para la monitorización online de interruptores y seccionadores de media y alta tensión aislados con gas SF6. Funciona con tres sensores de temperatura (rojo), un sensor de presión (azul) y un sensor de humedad (amarillo).
El análisis muestra al operador cuándo el gas SF6 alcanzará un estado crítico y cuándo deben tomarse medidas correctoras. De este modo, el mantenimiento o el tratamiento del gas sólo se llevan a cabo cuando es realmente necesario actuar. De este modo, el mantenimiento predictivo sustituye a la secuencia de intervalos regulares de mantenimiento que antes era necesaria para evitar riesgos ecológicos y de seguridad.
El exceso de humedad en el tanque de gas es uno de estos riesgos. En las plantas más antiguas, la humedad aumenta principalmente debido a la permeación a través de los materiales de sellado. En las plantas más recientes, suele ser consecuencia de la humedad que queda en las superficies metálicas o en los materiales de aislamiento durante el montaje del tanque, debido a una evacuación incompleta antes del llenado inicial con gas SF6.
Un contenido excesivo de humedad da lugar a productos de reacción corrosivos que pueden dañar los componentes internos y acortar la vida útil. Si estas sustancias se escapan, existe un peligro adicional para la salud de las personas.
Parámetros de medición de la humedad de gas SF6
Por lo tanto, la medición de la humedad de gas SF6 es indispensable. En la mayoría de los casos, se utiliza como parámetro el punto de rocío o de congelación. Se trata de la temperatura a la que la humedad del aire comienza a condensarse. En el caso del SF6, el punto de rocío atmosférico especificado por la norma IEC 60376 es de -36 °C.
La exactitud del GDHT-20 de ±2 K para la medición de la humedad está validada en el punto de congelación con un estándar de referencia válido internacionalmente. Sin embargo, el instrumento de medición también puede configurarse para otros parámetros (punto de rocío, ppmv, ppmw y humedad relativa). La nueva versión del transmisor también presenta una mayor flexibilidad de aplicación. El GDHT-20 es ahora también adecuado para la monitorización de la densidad de los gases aislantes alternativos N2, CF4, O2, CO2 y 3MTM NovecTM 4710.
Encontrará más información sobre el transmisor GDHT-20 en el sitio web de WIKA. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Lea también los siguientes artículos de nuestro Blog:
“Peligros comunes del gas SF6 y cómo evitarlos”
«Gas SF6: detección de fugas y análisis de gas»
Para saber más sobre la experiencia de WIKA con el gas SF6, vea el siguiente vídeo: