En una planta de gas de síntesis de Texas, los termopares de sus unidades de oxidación parcial duraban una media de tres meses antes de fallar. Pero tras cambiar al termopar de platino TC84 de WIKA con vaina de zafiro, la instalación no ha tenido que sustituir sus …
ALTA TEMPERATURA
Las reacciones de oxidación parcial (POX) representan un reto para el termopar y otros instrumentos de medición
Serena Doria | AplicacionesLas temperaturas extremas y la alta concentración de hidrógeno en los reactores de oxidación parcial (POX) crean un entorno difícil para los instrumentos de medición, incluido el termopar , que no están equipados para hacer frente a estos desafíos. La …
¿Pirómetro o termopar de superficie?
Serena Doria | Know-HowLos operadores de reformadores de vapor de metano disponen de varios métodos para medir la temperatura de la pared del tubo, pero la mejor solución para una medición precisa y continua de la temperatura son los termopares de superficie. Los hornos de …
¿Por qué elegir un manómetro industrial con líquido de relleno?
Serena Doria | Know-HowEl manómetro lleno de líquido supera al manómetro seco por dos razones principales: rendimiento y mayor vida útil. Los manómetros rellenos de líquido, normalmente glicerina o aceite de silicona, funcionan mejor frente a las condiciones adversas. También son más …
Estudio de caso: El sensor de presión personalizado que soporta el entorno agresivo del gas clorado
Serena Doria | PresiónCierta aplicación causaba significativas dificultades a un usuario final de un líder en equipos y servicios industriales de caudal. El duro entorno - gas clorado a elevada temperatura para la fabricación de fibra óptica- provocaba el fallo de la mitad de sus …