El CPG1500 es un manómetro digital duradero y de fácil uso que cuenta con la versatilidad de un manómetro analógico y la total exactitud de un instrumento digital de alta calidad. Con tantos tipos de manómetros disponibles en el mercado, ¿cómo se selecciona …
CALIBRACIÓN
Pistones de doble rango para calibración de la presión
Rubén Vega | CalibraciónLas balanzas de pesos muertos de doble pistón pueden mejorar enormemente la capacidad de un laboratorio para calibrar amplios rangos de presión con la mayor precisión. Con los transductores y dispositivos bajo prueba (DUT) que tienen un amplio rango de medición, la …
Calibrador de presión multifunción en áreas clasificadas
Rubén Vega | CalibraciónPara calibrar transmisores de presión de seguridad intrínseca in situ se necesita equipos autorizados para el uso en áreas clasificadas, ya que con dispositivos convencionales no se puede garantizar la protección adecuada. Por este motivo WIKA ha desarrollado una …
¿Qué es la trazabilidad en la calibración?
Rubén Vega | Know-HowLos instrumentos de medición de presión y temperatura se utilizan en casi todos los ámbitos de la fabricación industrial. Debido a la carga mecánica, química y térmica continua, estos instrumentos envejecen y, por lo tanto, no pueden garantizar la exactitud de …
Calibración con un solo clic
Rubén Vega | CalibraciónLas sondas de temperatura son generalmente complicadas de calibrar. Sin embargo, este proceso de inspección puede simplificarse de manera considerable conectando un termómetro de referencia habilitado para su automatización a un generador de temperatura. Las rutinas …