La ciencia ha desarrollado modelos matemáticos y términos para caracterizar las prestaciones de dispositivos industriales, como por ejemplo un manómetro patrón . El término central en este contexto es la “exactitud”. Existen innumerables versiones de …
CALIBRACIÓN
Cómo calibrar un manómetro in situ
Rubén Vega | VídeosDebemos revisar los manómetros para comprobar su fiabilidad en el proceso ya que con el uso se pueden desgastar. Para ello debemos comprobar la precisión y si cumplen la clase. Existe un sistema muy sencillo de comprobación in situ. Leer más …
Calibradores con seguridad intrínseca en zonas clasificadas
Rubén Vega | AplicacionesCómo reducir el riesgo de calibración de instrumentos de presión y temperatura en zonas con riesgo de explosión En principio todas las instalaciones industriales son zonas peligrosas ya que se aplican numerosas sustancias inflamables en sus procesos. En algunas …
La calibración de termómetros y sondas de temperatura – Soluciones eficaces con calibradores portátiles
Rubén Vega | InstrumentaciónLos instrumentos en aplicaciones industriales están permanentemente sometidos a condiciones adversas como cargas mecánicas, cambios abruptos de temperatura, elevadas temperaturas etc. Para mantener el buen funcionamiento del proceso es imprescindible realizar …
La calibración de termómetros y sondas de temperatura
Gemma Adelantado | InstrumentaciónPeriodicidad óptima de de la calibración de instrumentos SIL Para realizar una calibración periódica y de manera profesional el instrumento debe ser incorporado en una vaina. Además, la instrumentación de temperatura en aplicaciones de seguridad hasta 600 ºC …