RoHS es el acrónimo de "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". De acuerdo con la directiva RoHS de la Unión Europea, la restricción se refiere al uso de dichas sustancias en aparatos eléctricos y electrónicos. Su objetivo es proteger la salud …
DIRECTIVAS
La normativa TA-Luft sigue ahora la ISO 15848-1 para emisiones fugitivas
Serena Doria | Know-HowLa normativa alemana TA-Luft ha sido revisada. Para la prevención de emisiones fugitivas, la nueva versión de la directiva alemana sigue ahora la norma internacional ISO 15848-1. En consecuencia, las pruebas conforme a TA-Luft siguen los mismos parámetros de prueba …
Sistema de medición de presión contra las emisiones fugitivas de metano
Serena Doria | Presión, ProductosTanto en la industria química, como en las empresas petroleras o en la producción de petróleo y gas natural, hay muchos procesos que contienen metano, lo que también es perjudicial para el clima a través de las emisiones fugitivas . El sistema de medición de …
Sensor de presión WIKA para vehículos de hidrógeno
Serena Doria | AplicacionesDebido a la demanda de los clientes de mayor seguridad, ecología, rendimiento y eficiencia, los fabricantes de máquinas de trabajo móviles, camiones y autobuses se interesan cada vez más por el hidrógeno como fuente de combustible. En los vehículos impulsados por …
Válvula con doble bloqueo y purga para un funcionamiento seguro
Serena Doria | Know-How¿Cuál es la forma más segura de separar un proceso y la tecnología de medición de presión adjunta? La norma HSG 253 debe aplicarse a esta pregunta, y responde de forma inequívoca: mediante una válvula de instrumentación con doble bloqueo y purga (DBB). Esta …