Los manómetros tienen que mantener su fiabilidad también en condiciones extremas. Para aplicaciones de seguridad crítica tienen que resistir incluso a terremotos catastróficos. Para comprobar su reacción ante este escenario se simulan terremotos de máxima …
MANÓMETRO
Instrumentación para una ventilación eficaz
Santi Cartie | AplicacionesEl control de la presión en el filtro es un factor decisivo para la optimización de la ventilación La Unión Europea presiona. Hasta 2020 pretende aumentar la eficiencia energética en edificios en un 20 por ciento. Los Estados miembros han elaborado un proyecto …
La lectura correcta de un manómetro y un termómetro
admin | VídeosEn principio es muy fácil hacer una lectura de un manómetro o termómetro analógico. Pero hay temas que hay que tener en cuenta, por ejemplo las subdivisiones, la exactitud etc. En este vídeo explicamos las características de un manómetro y un termómetro para su …
Cómo instalar un manómetro
admin | VídeosPara asegurar el buen funcionamiento de un manómetro hay que montarlo de manera correcta. En la práctica existen 5 maneras de instalación. Aro tipo coche, borde frontal, borde dorsal, soporte a pared y el montaje directo. En este vídeo explicamos paso por paso …
Como seleccionar y montar un manómetro – 10 criterios para una correcta instalación
Serena Doria | AplicacionesEl manómetro se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en la industria de procesos para asegurar que los sistemas y los procesos funcionan dentro de los parámetros establecidos. En numerosas operaciones industriales se manejan medios de proceso que son …