¿Qué tipo de protección contra explosiones es adecuado para los instrumentos de medición de presión alimentados por batería, que se utilizan cada vez más en combinación con una unidad de radio? WIKA ha respondido claramente a esta pregunta con respecto a su …
MEDICIÓN DE PRESIÓN
Transductor de presión: configuración digital con sistema EtherCAT®
Serena Doria | PresiónLos transductores de presión con protocolo de comunicación EtherCAT ® también contribuyen al proceso de digitalización de la industria de semiconductores. En el futuro, decenas de estaciones de medición de presión de cada planta de producción estarán …
Inyectables: medición de presión sin riesgo de contaminación
Serena Doria | AplicacionesLos productos inyectables figuran entre los más delicados de la industria farmacéutica. La esterilidad es esencial durante la producción. Esto se debe a que el principio activo entra directamente en el cuerpo del paciente, evitando sus defensas naturales. Por tanto, …
Los manómetros de WIKA ayudan a salvar lobos marinos
Serena Doria | WIKA insightLos manómetros de WIKA desempeñan un papel importante en el rescate de lobos marinos en México - éste es sólo un ejemplo de lo inusuales que pueden ser las aplicaciones de los productos WIKA. Los leones marinos habitan en la península de Baja California. Sin …
Ventajas y uso de los manómetros absolutos
Serena Doria | Know-HowAunque la medición de la presión relativa es suficiente para la mayoría de las aplicaciones industriales, a veces es necesario utilizar un instrumento que muestre la presión absoluta, ya que esta lectura no fluctúa con la altitud o las condiciones atmosféricas. …