Muchos procesos industriales tienen un alto potencial de riesgo intrínseco. Los presostatos especiales contribuyen a la seguridad de las personas y el medio ambiente, como la vulcanización de neumáticos para vehículos de motor. Para controlar este proceso, los …
PRESOSTATO
El punto de conmutación en los presostatos mecánicos
Serena Doria | Know-HowLos presostatos mecánicos suelen suministrarse con un punto de conmutación ajustado en fábrica. Sin embargo, algunos usuarios desean realizar esta configuración ellos mismos, ya que, por ejemplo, las condiciones de presión en la aplicación pueden cambiar. En el …
Presostatos con fuelle metálico: repetibilidad estable, sin riesgo de fugas
Serena Doria | Know-How¿Qué ventajas ofrece el presostato con fuelle metálico y cuál es su principio? Las ventajas se basan en el diseño sin fisuras de su sistema de medición. Esta solución permite una repetibilidad estable y, al mismo tiempo, elimina el riesgo de fugas. Los …
¿Cómo funciona IO-Link?
Xavier Nolla | Know-How¿Cómo funciona la comunicación digital IO-Link de los sensores Wika PSD-4 o A-1200? IO-Link es una conexión punto a punto (no es un bus de campo) entre un sensor y un master como por ejemplo un PLC. La alimentación del sensor (pines 1 y 3) y la …
¿Qué es un presostato electrónico?
Serena Doria | PresiónEn la industria de la construcción de maquinaria, se ha convertido en una práctica común el uso del presostato electrónico . El uso del presostato mecánico está en declive. Las ventajas de la versión electrónica del presostato son una pantalla digital, puntos …