La actividad que realizan los medidores de teperatura consiste en cuantificar el calor de una sustancia homogénea, y por lo tanto es una unidad de medida para la energía cinética media de sus moléculas. Para que dos objetos adapten la misma temperatura se …
SONDA DE TEMPERATURA
Cómo instalar un termopar de superficie
admin | VídeosEn la industria de proceso se requiere el control constante de la temperatura y la transmisión de los valores a un puesto de mando. Para estas tareas se aplican termopares que se sueldan directamente a la tubería. En este video se explica paso por paso el …
Seguridad funcional en transmisores de temperatura
Gemma Adelantado | InstrumentaciónSistemas de seguridad SIL para descartar errores humanos La industria de proceso exige cada vez más equipos que cumplen los requistos de la „seguridad SIL“ (Safety integrity Level) ya que al fin y al cabo el usuario sigue siendo el último responsable de la …
La calibración de termómetros y sondas de temperatura – Soluciones eficaces con calibradores portátiles
Rubén Vega | InstrumentaciónLos instrumentos en aplicaciones industriales están permanentemente sometidos a condiciones adversas como cargas mecánicas, cambios abruptos de temperatura, elevadas temperaturas etc. Para mantener el buen funcionamiento del proceso es imprescindible realizar …
La medición de la temperatura en procesos biotecnológicos
Gemma Adelantado | AplicacionesAplicaciones con vainas de construcción especial con espacios muertos minimizados y autodrenaje En la industria química básica se aprecia cada vez más la tendencia de fabricar sustancias básicas mediante procesos biotecnológicos. Microorganismos genéticamente …