Las reacciones térmicas fuera de control son una de las principales causas de accidentes en las plantas químicas y petroquímicas. Para evitar estas catástrofes, los operarios deben controlar constantemente las temperaturas utilizando sensores con el tiempo de …
TEMPERATURA
Instrumentación de presión y temperatura en las estaciones de servicio de hidrógeno
Serena Doria | AplicacionesLas estaciones de servicio de hidrógeno requieren una gama de instrumentos de medición de alta calidad y compatibles con el hidrógeno para el almacenamiento, la compresión, la refrigeración y el suministro de combustible. Este artículo es la continuación …
El grupo de trabajo NAMUR sobre presión y temperatura visita la sede central de WIKA
Serena Doria | WIKA insightEl grupo de trabajo 3.11 (presión y temperatura) de NAMUR se reunió en la sede de WIKA en Klingenberg. NAMUR es una asociación internacional y un organismo de estandarización para usuarios de tecnología de automatización y digitalización en la industria de …
La valiosa ayuda de WIKA
Serena Doria | WIKA insightEl sector industrial desea abrir sus puertas a las jóvenes generaciones, lo que ha inspirado a la asociación francesa Réseau Mesure a establecer jornadas de orientación profesional que reúnen a empresas y estudiantes. Gracias a esta iniciativa, hemos podido …
Un sistema de separador de membrana detecta el nivel en reactores de PTA
Serena Doria | AplicacionesLos sistemas de separador de membrana son ideales para muchos procesos de la industria química como solución de medición resistente y segura, por ejemplo, para monitorizar el nivel en un reactor mediante presión diferencial. Precisamente para esta tarea, un …