Un presostato sirve para abrir y cerrar un circuito electrónico en determinados valores de presión. En este vídeo te enseñamos como funciona un presostato electrónico con indicación local. El presostato de prueba es un PSD-30 con dos alarmas a 5 y 8 bar. …
TERMOSTATO
La medición de presión, temperatura y nivel en la hidráulica
Serena Doria | AplicacionesInterruptores universales para la instrumentación de temperatura , presión y nivel. No es fácil dominar tres disciplinas ni en el deporte y tampoco en el ámbito de la instrumentación. La presión, la temperatura y el nivel constituyen las tres magnitudes …