Cuando se instalan vainas en una tubería, el usuario antes se debe hacer varias preguntas acerca de su ubicación, cantidad, longitud del vástago, distancia entre sí y efectos en el medio de proceso. ILas vainas son dispositivos muy eficaces para proteger los …
Vaina
Instrumentos de medición eléctrica de la temperatura: Cómo elegir el correcto (Parte 1)
Serena Doria | Know-HowEn esta serie de dos partes, conozca los siete factores a tener en cuenta cuando elija un termómetro industrial para los puntos de medición de su proceso. La mayoría de los puntos de medición de un proceso se utilizan para controlar la temperatura. Hoy en …
Medición de temperatura – El difícil arte de tomar decisiones
admin | Know-HowLa correcta medición de la temperatura de proceso es un factor esencial para lograr un funcionamiento rentable de un instrumento. En principio, esto no parece ser un problema. Los pasos a dar serían los siguientes: selección un termómetro, ajuste del diseño de la …
Cómo seleccionar un termopozo
admin | InstrumentaciónUna sonda o un termómetro mecánico utilizan un elemento sensible que necesita protección contra cargas mecánicas o medios agresivos. Para ello se aplican termopozos metálicas que entran en contacto con el medio y transmiten la temperatura hacia el sensor. Hay …