• válvulas
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

válvulas

Medición de presión: Beneficios para los usuarios de un proveedor de sistemas

Sandra Balado | Know-How, Presión
La colaboración con un proveedor de sistemas de medición de la presión es la forma eficaz de diseñar un punto de medición específico para la aplicación.

La medición de la presión podría ser tan sencilla como: Instalar un manómetro, un transmisor de presión o un instrumento de medición IIoT con unidad de radio... y listo. Pero en muchos casos, un lugar de medición requiere más componentes que solo el instrumento …

Leer más

Presostatos: las ventajas de una calibración in situ

Serena Doria | Aplicaciones
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

La calibración in situ de los instrumentos de medición se lleva a cabo en muchos procesos industriales. Las ventajas son evidentes: los instrumentos no se retiran y, por tanto, no es necesario interrumpir el proceso. Como resultado, se reducen el tiempo y los costes …

Leer más

La normativa TA-Luft sigue ahora la ISO 15848-1 para emisiones fugitivas

Serena Doria | Know-How
La normativa TA-Luft sigue ahora la ISO 15848-1 para emisiones fugitivas

La normativa alemana TA-Luft ha sido revisada. Para la prevención de emisiones fugitivas, la nueva versión de la directiva alemana sigue ahora la norma internacional ISO 15848-1. En consecuencia, las pruebas conforme a TA-Luft siguen los mismos parámetros de prueba …

Leer más

¿Qué rol tienen las válvulas en la seguridad de las plantas?

Serena Doria | Know-How
¿Qué rol tienen las válvulas en la seguridad de las plantas?

La fiabilidad de una válvula de presión es esencial para la seguridad de toda la planta. Casi todos los instrumentos de medición de presión funcionan en conjunto con una válvula o con una combinación de válvulas. La elección de una válvula de alta calidad no …

Leer más
Artículos más leídos
  • ¿Qué es la presión manométrica?
  • Diferencia entre medición de presión absoluta y manométrica o relativa
  • ¿Qué es el Hexafloruro de Azufre o SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales