Debemos revisar los manómetros para comprobar su fiabilidad en el proceso ya que con el uso se pueden desgastar. Para ello debemos comprobar la precisión y si cumplen la clase. Existe un sistema muy sencillo de comprobación in situ.       

 

Calibrar un manómetro no significa verificar 

Ciclos de recalibración recomendados para la magnitud físcia presión:

  • Balanzas de presión: 5 años
  • Instrumentos electrónicos: 1 año
  • Instrumentos mecánicos (calibrar manómetros): 1 año

Calibrar un manómetro (transmisor de presión, presostato) significa establecer una relación entre valores e incertidumbres de medida, obtenidos mediante patrones de medida con exactitudes muy elevadas. A partir de estas informaciones se establece una relación que permita obtener un resultado de medida mediante una indicación.

Calibrar un manómetro (transmisor de presión, presostato) no significa verificar. Verificar es únicamente la constatación de una evidencia objetiva de que un instrumento satisface los requisitos especificados.

Autor: Chassan Jalloul, Marketing Manager Instrumentos WIKA



2 Respuestas a
  1. julio rondon

    tengo unos transmisores de presión con una resolución de0.0001bar y una exactitud de 0.1bar que patron debo utilizar para que sea trazable alcance del transmisor 6 bar


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.