Los Servicios in situ de WIKA han alcanzado un hito importante: la certificación según ISO 45001, una norma internacional para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Este paso contribuye a una mayor integración de la salud y la seguridad en el trabajo en los procesos operativos: se aplica tanto a las actividades llevadas a cabo en las propias instalaciones de la empresa como durante las diversas intervenciones de servicio en las instalaciones de los clientes.

El Grupo WIKA adopta un enfoque holístico en este ámbito. Nuestra empresa considera la salud y la seguridad de sus empleados como valores fundamentales. No se trata sólo de cumplir con la normativa legal, sino también de crear activamente un entorno laboral que minimice los riesgos y mejore continuamente las condiciones de trabajo..

Nuestra gama de Servicios cumplen las normas de seguridad más estrictas

Customers can rely on safety at work for the service teams.

Protección: empleado de Servicios que trabaja en las instalaciones del cliente.

Con la certificación ISO 45001 para las actividades de Servicios in situ, WIKA envía un claro mensaje a nivel internacional. Los clientes de todo el mundo pueden confiar en que durante la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento de los equipos se cumplen las normas de seguridad más estrictas. Esto se aplica tanto a las nuevas configuraciones como a los trabajos de mantenimiento y reparación como parte de las llamadas de servicio.

Los compañeros de Servicios in situ trabajan en todo el mundo, responsabilizándose no sólo del buen funcionamiento de los proyectos, sino también de la seguridad laboral según la norma ISO 45001, garantizando así que los riesgos se identifican y minimizan sistemáticamente durante estas importantes actividades.

Mejora continua

Un componente clave del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo es la mejora continua de los flujos de trabajo y los procesos. Las auditorías periódicas, la formación y la evaluación de las normas de seguridad garantizan que los peligros potenciales se reconozcan y eliminen a tiempo. Nuestra empresa también promueve una cultura de la seguridad en la que todos participan activamente en la creación de condiciones de trabajo seguras.

Este desarrollo continuo en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo no sólo demuestra un compromiso con la salud y el bienestar de los empleados. También refleja el esfuerzo por mantener nuestros procesos al más alto nivel. La salud y la seguridad en el trabajo se consideran parte de un sistema de gestión holístico, coordinado con otras áreas de la empresa como la gestión de la calidad, el medio ambiente y la energía.

Actuación responsable en interés de los empleados

Con esta certificación, el Grupo WIKA ha dado otro paso importante para garantizar los más altos estándares de salud y seguridad en el trabajo. También demuestra que la empresa no sólo es sinónimo de productos y servicios excelentes, sino también de un comportamiento responsable con los empleados y de una gestión empresarial sostenible.

Nota
Para obtener más información sobre el compromiso social de nuestra empresa, visita el sitio web de WIKA. Además, el Informe de Sostenibilidad del Grupo ofrece más información sobre el tema.

Lee también los siguientes artículos del blog:
Desafío por la sostenibilidad con proyectos en todo el mundo
Iniciativas de sostenibilidad global de WIKA
Protección del clima: WIKA promueve la movilidad eléctrica y el uso de la bicicleta para ir al trabajo