La tendance est donnée, de plus en plus d’éoliennes sont installées dans le monde comme source d’énergie renouvelable propre. WIKA propose une gamme de solutions de mesure de pression et de température qui rendent le contrôle des turbines plus aisé et plus fiable.
Dans les champs, sur les collines et le long des rivages du monde entier, les éoliennes font de plus en plus partie du paysage. Et ce, pour une bonne raison. Non seulement l’énergie éolienne est propre et renouvelable, mais elle est également abondante et fiable. Les parcs éoliens, tout comme les centrales solaires et hydroélectriques et les véhicules à hydrogène, jouent un rôle important dans la réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles et dans la création d’économies neutres en carbone.
Les éoliennes modernes reposent sur des systèmes interconnectés pour contrôler les composants et veiller à ce que l’équipement ne surchauffe pas. WIKA a plus de dix ans d’expérience dans le conseil en solutions d’instrumentation pour les centrales éoliennes, et nous offrons une panoplie d’instruments de produits de mesure pour les défis les plus difficiles de l’industrie.
Solutions de mesure pour les systèmes de lubrification des éoliennes

Le transmetteur de pression A-10 dans le système de lubrification d’une éolienne
Un fabricant d’équipements de contrôle des fluides était à la recherche d’un transmetteur de pression pour contrôler la pompe qui pousse l’huile de lubrification dans le filtre. Dans le passé, ils ont eu des problèmes de qualité avec les transmetteurs de pression et les pressostats de leurs fournisseurs. De plus, cette application subit parfois une surpression importante, mais l’huile de lubrification n’étant pas propre, ils ne pouvaient pas utiliser de protection contre la surpression.
Solution : WIKA a recommandé le transmetteur de pression A-10. Idéal pour les applications hydrauliques et pneumatiques, ce capteur de pression industriel a une plage de mesure allant jusqu’à 1 000 bar, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un dispositif séparé pour le protéger contre la surpression.
De même, un autre client souhaitait mesurer la pression du lubrifiant des pompes à huile de ses turbines éoliennes, ainsi que la température de fonctionnement de la pompe. Nous avons recommandé à la fois le transmetteur de pression A-10 et la sonde à résistance TR10, cette solution commune a répondu à toutes leurs attentes en matière de performances pour leurs applications à fortes vibrations.
Solutions de mesure pour les systèmes de refroidissement des turbines éoliennes
Les composants des éoliennes produisent beaucoup de chaleur, qui doit être transférée vers d’autres milieux ou dissipée dans l’air. Un spécialiste mondial du refroidissement par eau recherchait une entreprise capable de fournir des capteurs de température et de pression pour ses systèmes spécialisés.
La solution : Pour assurer le fonctionnement optimal de ses systèmes de refroidissement par eau, ce fabricant avait besoin de trois produits : un capteur de température pour surveiller la température de l’eau, un manomètre pour mesurer la pression de l’eau sur place et un transmetteur de pression pour surveiller la pression de l’eau à distance.
WIKA a proposé un ensemble de trois instruments de haute qualité :
- Une génération antérieure de la sonde à résistance miniature TR31 OEM. Ce capteur de température Pt100 avec une précision de classe A a permis de surveiller la température de l’eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer un refroidissement optimal des composants échauffés.
- Une génération antérieure du manomètre à tube manométrique PGT23.063. Ce manomètre mécanique avec signal de sortie possède un affichage facile à lire pour des plages de 0…1 bar à 0…1 000 bar.
- Le A-10 pour la surveillance hors site de la pression de l’eau de refroidissement.
Solutions de mesure pour les unités hydrauliques des systèmes de freinage des éoliennes

Des unités hydrauliques actionnent les systèmes de freinage et de contrôle dans la nacelle d’une éolienne.
En général, les éoliennes commencent à produire de l’électricité lorsque les pales tournent à une vitesse de 15 km/h. Il s’agit de la vitesse d’amorçage. Avec plus de vent, les pales tournent plus vite et génèrent plus d’énergie, mais cette progression linéaire ne se poursuit que jusqu’à ce que l’éolienne atteigne sa vitesse nominale, qui se situe généralement autour de 48 km/h. Des vitesses de vent plus rapides n’entraîneront pas une augmentation de la puissance en kilowatts. En fait, un vent trop fort est dangereux car il sollicite le rotor et peut causer des dommages à long terme. La limite supérieure, ou vitesse de coupure, se situe généralement entre 80 et 90 km/h.
Un système de freinage à deux niveaux protège les turbines des vents supérieurs à la vitesse de coupure. Le premier système est aérodynamique. Les forces qui agissent sur les pales varient en fonction de leur inclinaison. Les pales qui sont alignées avec la direction du vent ne rencontrent pas de résistance, ce qui signifie qu’elles ne tournent pas. Le système de contrôle du lacet fait tourner la nacelle pour aligner les pales avec ou contre le vent. Le système secondaire est le freinage mécanique, ou freins actifs.
Solution : Les circuits hydrauliques contrôlent les systèmes de tangage et de lacet d’une éolienne, en utilisant le retour de pression pour modifier l’angle des pales et la rotation de la nacelle. Les circuits hydrauliques permettent également d’appliquer une pression de freinage pour ralentir le rotor, si nécessaire, ou pour l’empêcher complètement de bouger.
L’A-10 est présent dans des milliers de systèmes de freinage hydraulique d’éoliennes dans le monde entier. Nos clients apprécient sa qualité et les prix compétitifs de ce transmetteur de pression compact, et comptent sur lui pour fonctionner de manière fiable là où les produits concurrents ont échoué.
Transmetteur de pression industriel pour des conditions extrêmes
WIKA a conçu le capteur de pression industriel A-10 pour résister à des conditions de travail extrêmes. Les capteurs piézorésistifs et à technologie à couche mince le rendent résistant aux vibrations, aux chocs, aux variations de température et aux interférences radioélectriques (RFI). Une cellule de mesure soudée en acier inoxydable élimine le besoin de matériaux d’étanchéité souples qui peuvent se détériorer avec le temps. Une ingénierie de précision et une fabrication de pointe garantissent sa fiabilité à long terme. Une variété de plages de mesure, de sorties de signaux, de raccordements électriques et de raccords process en font une excellente solution pour les différents systèmes d’une éolienne.
WIKA, votre partenaire pour la technologie des énergies renouvelables
WIKA s’engage pour l’énergie verte, en aidant les fabricants et industriels divers, des machines de travail mobiles à l’aérospatiale, à atteindre leurs objectifs environnementaux. De plus, nous appliquons cette philosophie dans nos installations à travers le monde. Par exemple, grâce à un partenariat avec le programme de transport électrique Make Ready de Georgia Power, le siège de WIKA USA disposera bientôt d’un équipement de chargement de VE (véhicules électriques) à l’usage de nos employés.
Contactez-nous pour plus d’informations sur le transmetteur de pression industrielle A-10 et d’autres solutions de mesure qui peuvent aider votre entreprise à fonctionner de manière plus économique, plus efficace et plus durable.