Les gens apprécient la balade en manège lors d'un après-midi ensoleillé

Dans presque tous les manèges forains, un bloc d’alimentation hydraulique fonctionne, caché quelque part derrière la belle façade. Ce bloc d’alimentation n’est pas seulement responsable de sa conduite, il garantit également la sécurité de l’attraction.

Lorsque vous visitez une fête foraine, vous voulez vous amuser et être heureux. Presque personne ne pense à la sécurité d’un tour de manège. Ce qui n’est pas très important, puisque le fabricant du manège, le constructeur du générateur et les fournisseurs de composants s’en sont déjà occupés !

Fiabilité du groupe hydraulique

Image indicative d'un groupe hydraulique

Image indicative d’un groupe hydraulique

Des composants de haute qualité sont une base nécessaire pour un fonctionnement fiable du groupe hydraulique. Outre la pompe, les vannes et les actionneurs, la technique de mesure doit avant tout fonctionner de manière extrêmement fiable puisque les conditions de fonctionnement de ces systèmes hydrauliques ne sont pas agréables

Conditions de fonctionnement du groupe hydraulique

Les coups de bélier et les pointes de pression sont le défi habituel, causés par les soupapes ou le recul des cylindres. Les instruments de mesure de pression doivent être protégés par des mesures appropriées. Pour cela, les atténuateurs dans l’orifice de pression (étrangleurs) sont une solution éprouvée. Un capteur avec une plage de pression plus large peut également garantir un fonctionnement sûr.

Températures de fonctionnement du groupe hydraulique

Les températures ambiantes dans les installations extérieures sont beaucoup plus variables que dans un bâtiment industriel. C’est pourquoi la technique de mesure doit présenter les erreurs de température les plus faibles possibles afin de pouvoir commander le groupe hydraulique de manière fiable – par exemple, même en plein cœur de l’été.

Fiabilité des composants

Des changements de pression fréquents et souvent très rapides signifient que les instruments de mesure de pression sont fortement sollicités. En conséquence, la valeur mesurée s’égare et la précision de mesure se détériore. Cela peut être dû à la fatigue du matériau ou au comportement de réglage du capteur de pression lui-même (le tube manométrique dans le manomètre ou la membrane de mesure du capteur de pression). Lors du développement et de la production, le fabricant d’instruments de mesure de pression doit prévoir des mesures appropriées. L' »autofrettage » de l’élément de pression en production signifie un effort supplémentaire, mais offre l’avantage d’une stabilité à long terme nettement améliorée. Pour cela, il est chargé du double de la pression de sa valeur maximale ultérieure. Ainsi, les contraintes dans le matériau sont réduites avant même le réglage de l’instrument de mesure, et donc avant son utilisation chez le client. Le test à 100% à la fin de chaque ligne de production représente un élément important de toute philosophie de qualité.

Surveillance complète de l’état : Pression, température et niveau

La surveillance complète de l’état du groupe hydraulique comprend non seulement la pression de service, mais aussi la température de l’huile hydraulique et le niveau dans le réservoir. La surveillance de la température de l’huile hydraulique permet d’identifier rapidement les conditions critiques et de prolonger la durée de fonctionnement de l’huile. La surveillance du niveau de remplissage du réservoir d’huile hydraulique peut en revanche signaler des carences d’huile avant que la pompe ne commence à aspirer de l’air. La sécurité de fonctionnement d’un groupe hydraulique n’est donc pleinement garantie que si la pression, la température et le niveau sont surveillés de manière adéquate.

Conclusion

La sécurité du circuit hydraulique commence par la fiabilité de chaque composant individuel.

Note

WIKA produit des indicateurs, des capteurs électriques et des interrupteurs pour tous ces paramètres. WIKA prend très au sérieux le développement de sa technologie de mesure et met un point d’honneur à fabriquer ses instruments en respectant scrupuleusement les normes en vigueur, afin que le public puisse s’amuser. Vous trouverez une sélection d’instruments de mesure appropriés sur le site Internet de WIKA.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel


2 Réponses à
  1. Thiesselin

    Bjr
    J veu acheter un capteue p2033
    Cdt


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.