L’indicateur de densité de gaz à aiguille GDI-100, un instrument de mesure analogique robuste, est depuis longtemps un appareil fiable pour mesurer et surveiller le gaz SF6 dans les équipements moyenne et haute tension. WIKA propose maintenant l’indicateur numérique de densité de gaz GDI-100-D avec technologie de capteurs de haute précision et communication sans fil.
L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz isolant extrêmement efficace utilisé dans diverses applications, en particulier dans les équipements électriques moyenne et haute tension. Pour maintenir une bonne isolation, la densité du gaz doit être nécessaire et suffisante. De plus, il faut savoir que le gaz SF6 est très nocif pour l’environnement, et les utilisateurs de ce puissant gaz à effet de serre doivent s’assurer qu’il n’y a aucune fuite dans les équipements.
Depuis des décennies, le secteur du transport et de la distribution (T&D) s’appuie sur les indicateurs analogiques de densité de gaz GDI-100 et GDM-100 de WIKA pour surveiller le SF6 et maintenir une pression de gaz appropriée. Hermétiquement scellés, robustes et compensés en température, ces instruments constitue la solution incontournable pour la surveillance du gaz SF6 dans les équipements électriques à réservoir fermé. Cependant, il existe certaines fonctionnalités que seul un instrument numérique peut offrir.
Indicateur numérique de densité de gaz de précision
WIKA fabrique des indicateurs de densité de gaz compensés depuis plus de 30 ans. Parce que nos experts SF6 connaissent le marché du T&D et comprennent que les besoins de ce secteur ont évolué avec le temps, WIKA a conçu le GDI-100-D. Cet indicateur numérique de densité de gaz à la pointe de la technologie combine la simplicité d’un indicateur analogique et la précision d’un capteur numérique.
Le GDI-100-D permet une surveillance temporaire ou continue de la densité de gaz SF6. Pour ce faire, il exploite la technologie de mesure du manomètre numérique de précision CPG1500. Il y a également un capteur de température qui compense les variations de température (par rapport à 20°C). Grâce à ces mesures, l’algorithme interne de l’appareil calcule rapidement la densité du gaz.
Cet indicateur de densité de gaz est très simple à utiliser. Il dispose d’un menu de navigation convivial et d’un affichage lumineux avec bargraphe intégré et une grande zone de texte. Un enregistreur de données mémorise jusqu’à trois valeurs de mesure par seconde.
Avec une précision exceptionnelle de 0,6 %, le GDI-100-D est l’instrument idéal pour vérifier et étalonner d’autres indicateurs, densimètres et capteurs de densité de gaz. Il est également utile pour vérifier l’étanchéité d’un réservoir après un entretien ou une réparation.
Indicateur de densité de gaz avec capacités numériques
Les systèmes connectés d’aujourd’hui exigent des appareils intelligents. Le GDI-100-D est livré avec connectivité Bluetooth pour une communication sans fil entre l’indicateur de densité de gaz et l’ordinateur de l’utilisateur.

Application myWIKA
L’application myWIKA, disponible sur Google Play et sur l’App Store d’Apple, offre une flexibilité supplémentaire pour configurer l’instrument et surveiller le gaz SF6. Avec cette application, les utilisateurs peuvent facilement :
- Vérifier la densité du gaz
- Vérifier la pression du gaz
- Vérifier la température réelle du gaz
- Voir les graphiques
- Voir la valeur moyenne dans le temps
- Voir les données de l’enregistreur (initialisation, configuration, arrêt)
- Récupérer les données historiques
- Modifier les unités
- Modifier le réglage du zéro, de la vitesse de lecture et de l’horloge interne
Le GDI-100 reste l’indicateur de densité de gaz le plus utilisé dans le monde du T&D. Mais pour un appareil doté d’une précision de niveau d’étalonnage, d’un enregistrement de données et d’autres capacités numériques, le GDI-100-D devient rapidement la norme de l’industrie. Voir cette vidéo pour une introduction rapide de l’indicateur numérique de densité de gaz.
Pour plus d’informations sur cette solution ou d’autres solutions de gaz SF6, contactez nos experts WIKA.