Les instruments d’étalonnage conventionnels sont généralement conçus pour des pressions allant jusqu’à 1 000 bars. Or, dans de nombreuses applications, les capteurs travaillent à cette valeur, par exemple dans l’industrie automobile. Si vous souhaitez étalonner de tels appareils sur l’ensemble de la plage de mesure, WIKA a la solution : le calibrateur de process portable CPH7000 associé au capteur de référence CPT7000 pour des pressions allant jusqu’à 10 000 bars.

Notre client, qui développe et construit des pompes d’injection pour moteurs diesel dans l’industrie automobile, a opté pour cette combinaison. La pression exacte injectée est d’une importance capitale pour le groupe moteur. C’est pourquoi l’entreprise utilise des bancs d’essai moteur pour une analyse pointue du process de combustion. Les transmetteurs de pression qui y sont intégrés, dont le modèle HP-2 de WIKA, doivent mesurer avec précision des pressions d’injection de 3 000 bar, 5 000 bar et 7 000 bar.

Solution complète, comprenant la pompe de génération de pression hydraulique et le logiciel

 

L’ensemble pour l’étalonnage haute pression jusqu’à 10 000 bar : le calibrateur de process modèle CPH7000 associé au capteur de référence externe modèle CPT7000.

Pour maintenir la qualité des mesures, un contrôle régulier des capteurs de pression est indispensable. Pour ce faire, WIKA a mis au point une solution complète pour l’étalonnage des instruments de mesure très hautes pressions. Outre le calibrateur et le capteur de référence, cette solution comprend une pompe à pression hydraulique modèle CPP7000-X pour générer la pression nécessaire. L’ensemble est complété par le logiciel WIKA-Cal pour la lecture et le traitement des données. Ainsi, la société est également en mesure de délivrer des certificats d’étalonnage.

Un capteur de référence avec une conception spéciale

Le client a intégré l’ensemble pour l’étalonnage de ses capteurs à haute pression dans son laboratoire d’étalonnage. Afin de pouvoir étalonner les instruments de mesure, tels que les capteurs du banc d’essai moteur, le capteur de référence a une conception spéciale : La cellule à couche mince incassable du modèle CPT7000 n’est pas soudée. Au lieu de cela, elle est solidement fixée dans un orifice de pression conique. L’élément de pression est donc insensible aux profils de pression dynamiques.

La référence de pression ne peut être utilisée qu’en association avec le calibrateur portable CPH7000. Celui-ci présente un avantage supplémentaire pour l’entreprise : la possibilité de réaliser des étalonnage et tests sur site. En plus de l’étalonnage en laboratoire, le client peut ainsi déterminer, directement sur le banc d’essai du moteur, comment les capteurs se comportent une fois installés.

Cartographie détaillée de toutes les séquences d’étalonnage

De plus, le CPH7000 ouvre d’autres possibilités. Il s’agit d’un instrument multifonctions, avec module électrique et pompe manuelle intégrés, qui est également disponible avec une homologation ATEX. Outre l’étalonnage des instruments de mesure de la pression, le calibrateur remplit également des fonctions de test pour la température, la tension et le courant. Son enregistreur de données affiche chaque séquence en détail. L’affichage en direct des process d’enregistrement sous forme de séries numériques ou de graphiques permet d’identifier immédiatement les déviations.

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur le calibrateur de pression portable CPH7000 et le capteur de référence CPT7000 pour les pressions les plus élevées sur le site Web de WIKA. Vous y trouverez également des informations sur le manomètre numérique de précision CPG1500, qui peut mesurer des pressions allant jusqu’à 10 000 bars. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

WIKA, la pression et la température sur-mesure


Vous pouvez également en savoir plus sur le matériel d’étalonnage dans la vidéo suivante :

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.