WIKA, LA PRESSION ET LA TEMPERATURE SUR MESURE

L’étalonnage sur site des instruments de mesure est souvent très long et coûteux. Cela est particulièrement vrai pour les applications comportant plusieurs mesurandes. Un exemple en est le skid de comptage, un système de mesure de la quantité de gaz naturel transférée dans le cadre du transfert de propriété. Un acteur mondial de l’industrie, originaire d’Arabie Saoudite, a maintenant considérablement simplifié le processus de test à ce stade : avec le calibrateur multifonctionnel CPH8000 de WIKA, un « laboratoire d’étalonnage dans une valise ».

Le cœur d’un skid de comptage est l’ordinateur de débit. Il traite les informations provenant de tous les instruments de mesure et calcule la quantité exacte de gaz naturel qui circule vers le client. Le gaz naturel étant compressible, la surveillance de la pression et de la température pendant le transfert du gaz joue un rôle crucial.

La vérification fait foi

Parce que même de petites erreurs de mesure peuvent entraîner des pertes notables de chiffre d’affaires, les instruments de mesure doivent être étalonnés régulièrement. Cela se fait généralement sur place. Chaque étalonnage sur site doit également être vérifié conformément à la réglementation. Cela signifie qu’il faut prouver la répétabilité constante des résultats des tests et la traçabilité aux références assignées. En outre, les réglementations exigent que l’équipement de test soit approuvé pour une utilisation dans des zones dangereuses.

Compte tenu des exigences, le personnel chargé de l’étalonnage chez les clients de WIKA devait auparavant utiliser de nombreux équipements différents pour s’acquitter convenablement de ses tâches. Outre les calibrateurs de pression et de température, cela comprenait une pompe pneumatique pour la pression d’essai, un communicateur HART® et un décodeur de résistance. L’étalonnage sur site coutait du temps et des efforts considérables.

Le calibrateur multifonctionnel CPH8000 réduit considérablement les efforts nécessaires à l’étalonnage sur site.

Quatre canaux de mesure

La société de gaz naturel d’Arabie Saoudite a réduit cet effort d’un seul coup avec le calibrateur multifonction portable CPH8000 de WIKA. Cet appareil monté en coffret étalonne les instruments de mesure de pression ainsi que les thermomètres à résistance et les thermocouples. La pression d’essai est générée par une pompe intégrée. Le CPH8000 dispose de quatre canaux de mesure. Il peut donc effectuer et afficher jusqu’à quatre mesures simultanément. La version homologuée ATEX alimente également sans danger les éléments de test et les capteurs de référence dans le skid de mesure avec une tension (DC 24 V).

Documentation sans problèmes

Le puissant enregistreur de données et la très grande capacité de mémoire du calibrateur aident l’utilisateur à documenter l’étalonnage sur site. Le module HART® intégré transmet toutes les valeurs mesurées et les protocoles de l’étalonnage sur site au système de commande de l’installation pour traitement ultérieur. L’appareil fournit ainsi toutes les informations pertinentes pour la vérification.

Remarque

Des informations détaillées sur les calibrateurs multifonctions modèle CPH8000 sont disponibles sur le site Web de WIKA. Chaque instrument a une conception modulaire et peut donc être spécifié pour la gamme d’applications respective. Si vous avez d’autres questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.