Evolution et potentiel de l’industrie nucléaire, voici un résumé sur sa situation en France.
Le Nucléaire Français est né le 15 décembre 1948 de la volonté du gouvernement Français de développer l’indépendance énergétique dans notre pays.
C’est à cette époque qu’une petite équipe de scientifiques Français, menée par le professeur Frédéric Joliot-Curie, s’est regroupée dans le fort de Châtillon, à 5 km de Paris, pour réaliser la première pile atomique française « Zoé ». Depuis ce moment le nucléaire n’a eu de cesse de se développer dans notre pays et prendre une place prépondérante dans notre industrie.
Avec 58 réacteurs nucléaires sur 19 sites, produisant 70% de notre énergie électrique pour un chiffre d’affaire annuel de 46 milliards, le nucléaire français est la 3ème industrie en France.
C’est ainsi, qu’au fil des ans, notre pays est devenu le plus nucléarisé par habitant dans le monde.
Les dernières déclarations du gouvernement Français et la demande croissante en énergie propre ne font qu’accentuer notre dépendance à cette énergie non productrice en CO2.
Pour maintenir cette formidable capacité, EDF a lancé depuis 5 ans un énorme programme de rénovation et de modernisation de plus de 55 milliards d’euros du parc nucléaire français. Le but étant de prolonger la durée de vie de nos centrales au-delà de 40 ans.
Si on considère, en plus de cet investissement colossal, la signature de deux EPRs en Angleterre, la prochaine signature de 6 EPRs en Inde et le développement par AREVA de l’EPR NM dont le rôle est de remplacer à terme les réacteurs Français, nous pouvons envisager que l’énergie nucléaire gardera une place prépondérante dans l’industrie française.
WIKA France, déjà présent par la mesure de niveau KUBLER et en calibration avec MENSOR et DH, souhaite investir massivement sur ce marché par la mise en place d’une équipe, un site de production dédié et le lancement de qualification.
L’objectif : Faire de WIKA un leadeur de l’instrumentation Nucléaire.
Fort d’une très large gamme de produit en pression, en température, en niveau, en débit et de son expérience sur les réacteurs Taishan 1 et 2, Tianwan 3 et 4, Olkiluoto3, Oskarshamn2, Goesgen etc. WIKA est en mesure de répondre aux nombreux appels d’offres sur les projets en construction en proposant des produits de qualité adaptés à ce milieu si spécifique.