L’invention de la pompe a constitué une avancée majeure pour l’humanité. Elle a considérablement simplifié l’approvisionnement en eau potable. Face à la demande croissante d’un approvisionnement en eau stable, en grande partie exempt de fluctuations de pression, et parallèlement aux exigences croissantes en matière d’efficacité énergétique des bâtiments, les pompes apportent leur contribution en tant que pompes de surpression. Cet article explique brièvement et succinctement quelle est leur tâche, comment elles fonctionnent et le rôle des pressostats dans ce process.

A quoi servent les pompes de surpression ?

Une pompe de surpression augmente la faible pression de l’eau et, par conséquent, améliore le débit. Elle fournit un coup de pouce supplémentaire pour amener la pression de l’eau au niveau souhaité. Les pompes de surpression sont souvent utilisées dans les pipelines pour augmenter la pression et ainsi déplacer le liquide vers la pompe suivante, ainsi que pour le pompage dans les maisons résidentielles ou les grands bâtiments commerciaux. Un réservoir d’expansion peut prolonger un système de surpression. L’utilisation d’un tel réservoir permet de stabiliser et d’améliorer la pression de l’eau.

Pompes de surpression en fonctionnement

Le schéma donne un aperçu des différents points de mesure dans un système de surpression :

1 Pression d’entrée – Pression
2a Protection contre la marche à vide – Pression
2b Protection contre la marche à vide – Niveau
3 Pression de sortie – Pression
4 Performance de la pompe – Pression différentielle

 

 

Comment fonctionne une pompe de surpression ?

Les pompes de surpression sont choisies en fonction des exigences de l’application. Plutôt que de choisir une seule grosse pompe, envisagez de choisir plusieurs pompes de plus petite puissance. Les pompes de surpression sont équipées d’un impulseur qui déplace l’eau du point d’entrée au point de sortie de la pompe. Un moteur fait tourner les impulseurs. Les pompes diffèrent par la manière dont elles aspirent l’eau et la rejettent. Certaines utilisent une hélice qui tourne, d’autres un diaphragme oscillant ou d’autres principes de pompage.

Quel est le rôle des pressostats mécaniques dans les pompes de surpression ?

Les pressostats mécaniques des pompes de surpression sont utilisés pour la commande/surveillance directe des fonctions de sécurité afin de protéger les pompes dont la pression d’entrée est insuffisante contre le fonctionnement à sec. Le pressostat PSM-520 de WIKA en est un exemple.

Comment fonctionnent les pressostats mécaniques ?

L’élément de pression de l’interrupteur est un soufflet élastique qui travaille contre un mécanisme à ressort avec une force de précharge réglable. Sur le mécanisme à ressort, se trouve un bras de contact pour actionner le contact de l’inverseur. L’interrupteur est actionné dès que la force générée par la pression dans l’élément de pression est supérieure à la force de précharge réglée.

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes solutions de mesure que nous vous proposons pour les pompes et les systèmes sur le site Internet de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.