La gamme de capteurs de pression, de température et de débit d’air air2guide de WIKA peuvent jouer un rôle important dans la réduction de la transmission du COVID-19 lors de la reprise des activités à la suite des déconfinements. La meilleure illlustration est donnée par les travaux de l’American Society for Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers qui a publié début 2021 des recommandations pour réduire l’exposition aux aérosols infectieux.

Plus les scientifiques en apprennent sur le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine du COVID-19, plus ils se rendent compte que la transmission se fait par voie aérienne et rarement par les surfaces. Maintenant que de plus en plus d’écoles, d’entreprises et de bureaux rouvrent leurs portes, un facteur de sécurité important consiste à réduire l’exposition des occupants aux aérosols infectieux. Les masques et la distanciation sociale ne sont qu’une partie de l’équation ; les bâtiments publics doivent également améliorer la ventilation et la filtration de l’air.

On peut par exemple se référer aux recommandations fondamentales publiées par le groupe de travail sur les épidémies de l’American Society for Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Nombre d’entre elles concernent le HVAC industriel et la distribution d’air, domaines pour lesquels la gamme d’instruments de mesure WIKA air2guide est particulièrement bien adaptée.

Les industriels du secteur HVAC industriel aident à prévenir la propagation du COVID-19

Les centrales de traitement d’air (CTA) jouent un rôle central dans la réalisation des recommandations de l’ASHRAE de janvier 2021 :

  • Maintenir au moins le taux minimum de renouvellement de l’air intérieur-extérieur tel que requis par le code.
  • Limiter la recirculation de l’air contaminé.
  • Utiliser des filtres et des systèmes qui permettent d’atteindre un niveau de nettoyage de l’air d’au moins MERV 13.
  • Maintenir un apport d’air propre équivalent pour un certain taux d’occupation.
  • Rincer les espaces entre les périodes d’occupation pour obtenir trois renouvellements de l’apport d’air pur équivalent.
  • Maintenir la température et l’humidité aux points de consigne recommandés. (Des études suggèrent une corrélation entre une température et une humidité plus élevées et une transmission réduite de COVID-19).

air2guide by WIKA

Au cœur des CTA efficaces se trouvent des instruments de haute qualité pour mesurer la pression différentielle, le débit et la vitesse de l’air, la qualité de l’air, la température et l’humidité relative.

La série air2guide™ de WIKA comprend une large gamme d’instruments de surveillance des filtres et de mesure de la ventilation conçus spécifiquement pour les applications HVAC industrielles. Nos appareils sont couramment utilisés pour répondre aux exigences du traitement contrôlé de l’air :

  • Échange d’air – Le transmetteur de vitesse d’air A2G-20 et le capteur de débit d’air A2G-25 mesurent avec précision la quantité d’air extérieur qui entre dans l’unité HVAC.
  • Recirculation de l’air – L’A2G-20 et l’A2G-25 peuvent tous deux surveiller le débit d’air intérieur pour favoriser le mélange de l’air ambiant sans augmenter la transmission de personne à personne.
  • – Qualité de l’air – Le système de détection A2G-85 mesure le niveau de CO2 dans une pièce. L’A2G-80 détecte les composés organiques volatils (COV) ainsi que d’autres vapeurs – odeurs corporelles, fumée de tabac, odeurs alimentaires – dans l’air intérieur. Les deux appareils sont montés dans les conduits de retour.
  • – Qualité des filtres – Des manomètres mécaniques ou électroniques de pression différentielle (A2G-10, A2G-15), des interrupteurs (A2G-40, A2G-90, A2G-45) et des transmetteurs (A2G-50, A2G-55) mesurent la pression de l’air des deux côtés d’un filtre pour déterminer quand il doit être nettoyé ou remplacé.
  • – Température et/ou humidité – Le capteur de température A2G-60, le capteur de température et d’humidité A2G-70 et le capteur d’ambiance inthttps://www.wika.fr/a2g_60_fr_fr.WIKAégré A2G-200 (avec détection de CO2) contribuent à assurer un environnement intérieur confortable et sûr.

La ventilation et le traitement de l’air sont des variables clés dans la réouverture en toute sécurité des espaces publics. Contactez les experts HVAC de WIKA pour plus d’informations sur les instruments de mesure qui aident à réduire la propagation du COVID-19.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.