Un vieil adage soutient que «le pétrole et l’eau ne se mélangent pas», et cette maxime s’applique certainement aux opérations sophistiquées d’exploration et de pompage du pétrole. Les eaux souterraines peuvent interférer de manière significative avec la productivité d’une opération de forage de puits, ce qui ajoute finalement des euros à la facture finale.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les transmetteurs de pression jouent un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement des opérations, en particulier dans le stockage des eaux usées pour l’assainissement ou l’élimination. L’élément clé pour assurer la fiabilité des opérations est d’avoir les bons transmetteurs de niveau en place.
L’eau dans tous ses états
Les eaux souterraines sont une constante dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz, même dans les régions semi-arides. Un puits qui pénètre des milliers de mètres dans le sol va finalement rencontrer de l’eau. Si l’eau n’est pas suffisamment éliminée du sol, cela peut entraîner une réduction des cadences de production. Un tel ralentissement se traduira par des retards dans l’approvisionnement des pipelines qui divergent du site d’un puits, réduisant l’approvisionnement en pétrole brut vers les raffineries et retardant les livraisons aux clients. Dans les situations où les eaux souterraines ont ralenti la production, les entreprises du pétrole utilisent l’une des deux méthodes suivantes pour retirer les eaux souterraines: les systèmes de purge des têtes de puits et des unités de pompage.
Ces méthodes d’extraction d’eau sont particulièrement utiles pour les puits qui vieillissent ou dont l’efficacité diminue. L’eau extraite a une teneur élevée en solution saline et contient fréquemment des contaminants solides provenant des têtes de puits de pétrole et de gaz, du fluide de fracturation hydraulique et des contaminants souterrains naturels tels que le baryum, le strontium et le radium. Les réglementations interdisent que cette eau contaminée soit rejetée dans l’environnement, et tout rejet inadéquat est passible de sanctions sévères. Les exploitants de puits retiennent généralement cette eau dans de grands réservoirs de stockage en fibre de verre avant de pouvoir la transporter pour assainissement ou élimination. Le stockage en toute sécurité nécessite d’avoir des informations fiables sur les débits et les niveaux de réservoir pour éviter toute décharge incorrecte de l’eau contaminée.
La gamme de transmetteurs de pression robustes de WIKA offre une solution à ce problème, avec des transmetteurs montés sur la paroi du réservoir ou réellement immergés dans les eaux usées. Les transmetteurs de pression WIKA LS-10, LH-10, IL-10, S-20 et E-10 sont conçus pour résister à l’effet corrosif des sels et autres produits chimiques contenus dans ces eaux usées.
Autres utilisations des transmetteurs de pression
Les transmetteurs de pression jouent également un rôle clé pour assurer le bon fonctionnement de l’équipement de forage. La surveillance de la pression des tubulures et des tubages du transmetteur assure sa stabilité et son intégrité. Une telle surveillance aide également à empêcher les fluides de fracturation hydraulique de migrer dans les nappes phréatiques ou d’autres zones de la terre entourant le puits foré. Avec les opérations pétrolières et gazières actuelles qui fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an, les capteurs doivent être précis et fiables. Les instruments de haute qualité WIKA sont conçus pour la précision et la fiabilité nécessaires à ces opérations. Les caractéristiques disponibles des transmetteurs de niveau et de pression pour ces applications incluent:
– La conception submersible ou pour montage latéral
– La membrane affleurante standard ou non colmatante
– Le raccordement électrique par câble
– La protection dans le conduit ou hors conduit
– Le montage vertical ou horizontal
– La conception antidéflagrante, non incendiaire ou en sécurité intrinsèque pour les zones explosives
Notre équipe est à votre disposition pour toutes vos questions sur la façon dont les solutions de mesure de pression et de niveau WIKA peuvent améliorer vos systèmes de forage et de gestion des eaux usées en amont.