De nombreux process industriels présentent un potentiel de risque extrêmement élevé. Des pressostats spéciaux contribuent à la sécurité des personnes et de l’environnement. La vulcanisation de pneus pour véhicules à moteur en est un bon exemple.
Pour surveiller ce process, le modèle MW de WIKA avec un niveau SIL 2 est utilisé par les principaux fabricants.
Dans un premier temps, découvrons le process de vulcanisation de pneus pour comprendre la nécessité d’un tel pressostat pour sécuriser cette application : Dans une presse chauffée à la vapeur, le pneu brut est d’abord rempli d’eau chaude pour l’adapter à la forme intérieure de la presse. Ensuite, sous l’influence d’une pression d’environ 24 bar et d’une température de 150 °C à 170 °C, la vulcanisation proprement dite se produit.
C’est au cours de ce process, avec l’ajout de soufre, que le pneu prend sa forme finale élastique et robuste. Toutefois, en l’absence d’une surveillance appropriée, une surpression peut se produire sans avertissement dans la presse de vulcanisation. Dans ce cas, le risque de fuite de vapeur bouillante est élevé. Pour exclure un tel événement, les fabricants de pneus utilisent généralement des pressostats pour garantir la sécurité du process.
Contrôle de la surpression et verrouillage

Le pressostat modèle MW avec classification SIL 2 a été développé pour les applications de sécurité, telles que la vulcanisation des pneus.
Les instruments remplissent deux fonctions à la fois :
D’une part, ils interviennent en cas de surpression, et d’autre part, ils contrôlent le verrouillage interne de la presse à vulcaniser pour éviter qu’elle ne s’ouvre accidentellement avant la fin de la vulcanisation.
Le process est terminé dès qu’une valeur de pression prédéfinie est atteinte. Le pressostat lève alors le verrou. Ce mécanisme est constamment en mouvement dans la production automatique de pneumatiques à haut débit.
Par conséquent, le pressostat est continuellement sollicité, il doit donc avoir une longue durée de vie à ce point critique. Une usure prématurée entraînerait un arrêt non programmé de l’usine.
Probabilité de défaillance la plus faible
Les fabricants de pneumatiques ont donc besoin de pressostats particulièrement robustes et sûrs. C’est pourquoi WIKA a mis au point le pressostat modèle MW pour ces applications.
En tant que dispositif mécanique, le modèle MW commute sans dépendre d’une alimentation en énergie, un aspect important de la sécurité. La sécurité fonctionnelle du pressostat est certifiée SIL 2 conformément à la norme CEI 61508. Sa sécurité opérationnelle est également certifiée SIL 2.
Ainsi, la durée de vie prévue est d’environ 90 000 cycles de pression et opérations de commutation. L’évaluation des risques du modèle MW conformément à la norme EN ISO 13849-1 par une certification externe a abouti au niveau de performance le plus élevé « PL e » (probabilité de défaillance la plus faible).
Microrupteurs, une sécurité accrue avec un remplissage en argon
Toutes les versions du modèle MW sont équipés de microrupteurs qui permettent de commuter directement des charges électriques jusqu’à 250V AC, 20 A.
Pour certaines applications, les versions de microrupteurs remplies d’argon offrent un surcroît de sécurité et de durée de vie.
Ce gaz réduit l’oxydation, protège contre la corrosion et empêche la génération d’étincelles. Pour les faibles puissances de commutation, par exemple dans les applications PLC, il existe une variante avec des contacts plaqués or.
Modernisation d’installations existantes
Les pressostats de sécurité modèle MW de WIKA conviennent également à un montage ultérieur. Dans le cas de la vulcanisation des pneus, ils peuvent ainsi contribuer à adapter les installations existantes aux spécifications de la norme DIN EN 16474, qui a été modifiée en 2015.
Cette norme oblige les fabricants de pneumatiques à exploiter toutes les nouvelles machines avec une technologie de sécurité améliorée. La réglementation vise à prévenir les risques de danger sur le long terme.
Note
Vous trouverez de plus amples informations sur les pressostats MW et leurs caractéristiques de sécurité sur le site Web de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.