Les centrales électriques situées près du littoral utilisent souvent de l’eau de mer pour leurs systèmes de refroidissement. Avant d’entrer dans le circuit, elle subit un processus de filtrage complexe afin d’éviter que des résidus n’endommagent le système. La surveillance continue du filtre du système de refroidissement à l’eau de mer est essentielle pour un fonctionnement fiable. Les transmetteurs de pression différentielle ont fait leurs preuves dans ce domaine.
La mer est une ressource inépuisable pour les process de refroidissement des centrales électriques. Chaque jour, des pompes acheminent des dizaines de milliers de mètres cubes d’eau dans les circuits. Ce flot entraîne également des pierres, du sable, des coquillages et des déchets plastiques. Les filtres retiennent ces matériaux. Leurs tamis doivent donc offrir une protection durable. Et cela ne s’applique pas seulement aux solides ; les filtres pour le refroidissement de l’eau de mer sont également destinés à empêcher l’infestation du système par des larves de moules
Surveillance des filtres pour le refroidissement de l’eau de mer par pression différentielle : Instruments robustes

Transmetteur de pression différentielle modèle DPT-20 avec raccords à bride et capillaires : Version pour les filtres des circuits de refroidissement d’eau de mer.
Pour remplir leur mission, les crépines doivent être conçues avec des pores très fins. Elles peuvent donc facilement se colmater. La mesure de la pression différentielle sur les tamis donne une indication claire de leur degré d’encrassement. Lorsqu’une valeur limite définie est atteinte, un process de rinçage est lancé. Cela permet d’éliminer rapidement les dépôts des grilles
La surveillance des filtres dans un système de refroidissement à l’eau de mer nécessite des instruments de mesure de pression différentielle. Ils doivent être robustes pour la surveillance du tamis qui résiste à la salinité de l’eau. Un fabricant de filtres utilise à cet effet des transmetteurs de pression différentielle modèle DPT-20 de WIKA.
L’adaptation du process aux deux emplacements de mesure est réalisée à l’aide de séparateurs à raccord à bride modèle 990.28 en acier inoxydable 316L. Leurs composants en contact avec le fluide, c’est-à-dire la membrane et la face d’étanchéité, sont en Hastelloy C276 pour les applications en eau salée. Ce matériau spécial garantit la durabilité de l’instrumentation.
Une bonne précision permet un fonctionnement fiable et permanent du filtre
Les séparateurs à bride transmettent la pression via un capillaire de 2,5 mètres aux transmetteurs. Ces derniers la convertissent en un signal de sortie de 4 … 20 mA et le transmettent via le protocole HART®. Les instruments de mesure fonctionnent dans la plage de mesure spécifiée de -500 … +500 mbar avec une précision de 0,1 % de l’échelle. Cette performance permet aux exploitants de centrales électriques d’assurer un fonctionnement fiable et permanent des filtres.
Note
Sur le site Internet WIKA, vous trouverez de plus amples informations sur le transmetteur de pression différentielle modèle DPT-20 et le séparateur à raccord à bride modèle 990.28. Vous y trouverez également un aperçu d’autres solutions de mesure pour les industries de l’énergie, de l’eau et des eaux usées. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.
Also read our posts
Surveillance des filtres avec des manomètres différentiels.- Blog WIKA
Surveillance des filtres : Un élément crucial pour un fonctionnement efficace sur le plan énergétique – Blog WIKA
Mesure de pression différentielle électronique pour la surveillance du niveau
Cette vidéo explique les nombreux avantages de la mesure de pression différentielle.