Les ponts à haubans enjambent les routes, les vallées, les rivières et les détroits du monde entier. Ils transportent d’innombrables véhicules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur stabilité dépend essentiellement de la capacité de charge permanente des câbles d’ancrage. Leur tension doit donc être surveillée en permanence. Pour un client, WIKA a développé un capteur de force spécial pour les ponts à haubans. Cette solution fonctionne avec une grande précision, est extrêmement résistante à la température et contribue à l’exploitation durable du pont.
La construction d’un pont à haubans semble souvent délicate. Des câbles diagonaux tendus soutiennent la chaussée et vont du tablier du pont aux tours ou pylônes. Ceux-ci transfèrent la charge aux fondations du pont par l’intermédiaire des pylônes. La force de traction exercée sur les câbles est donc l’un des paramètres fondamentaux de la construction et de l’exploitation de ces ponts. Cela signifie que la surveillance de la tension commence dès la phase de construction.
Chaque hauban est constitué d’un faisceau de câbles métalliques regroupés en torons. La force de traction du câble hauban est contrôlée sur l’un de ces torons à l’aide d’un capteur de force annulaire. L’instrument de mesure est installé entre les éléments de fixation et la plaque d’ancrage dans le tablier du pont.
Les capteurs de force pour les ponts à haubans servent également de référence
Le capteur de force sert d’abord de référence lorsqu’un vérin hydraulique amène les différents câbles à la tension définie. Il prend ensuite en charge la surveillance continue. Un changement de tension en dehors de la tolérance peut être dû à la corrosion ou à d’autres influences négatives. Grâce à un signal correspondant, l’opérateur du pont peut immédiatement lancer une inspection et éviter ainsi de graves conséquences – dans les cas extrêmes, un effondrement du pont.
Capteur de force WIKA : Une technologie qui s’adapte à tous les environnements

Capteur de force annulaire avec amplificateur de signal pour les ponts à haubans – les deux parties du système de mesure forment une unité séparable.
Une telle surveillance est une tâche difficile. A la demande du client, tecsis, le centre de compétence pour la mesure de la force du groupe WIKA , a développé un capteur de force annulaire pour les ponts à haubans avec une haute performance et un amplificateur de signal pour une transmission fiable des valeurs mesurées. Le capteur de force est en forme d’anneau et est conçu pour une charge nominale de 160 kN. Les dimensions et la capacité de charge peuvent être adaptées aux besoins spécifiques du client.
Un capteur de force conçu pour durer, quelles que soient les conditions
Le capteur de force pour ponts à haubans, qui transmet les valeurs mesurées avec un signal de sortie de 4 … 20 mA, peut fonctionner en continu sur une large plage de température. Il convient donc à tous les climats. Dans la plage de température nominale de -40 °C à 70 °C, l’instrument a une incertitude de mesure de 1,5 % et un laboratoire externe a confirmé le comportement de mesure du capteur de force sur l’ensemble de la plage de température.
Les capteurs de force pour ponts à haubans et leurs amplificateurs de signaux sont reliés par un câble connecteur. Après l’installation, le capteur sans entretien reste à sa place dans son boîtier en fil toronné, qui est rempli de paraffine pour le protéger de l’humidité. L’amplificateur de signal, et par conséquent l’électronique du système de mesure, sont quant à eux situés à distance du lieu de mesure proprement dit.
Unité de mesure indépendante pour une durabilité accrue du pont
La solution de mesure WIKA, en tant qu’unité séparable, offre un avantage supplémentaire : en cas de défaillance potentielle, l’amplificateur peut être remplacé sans qu’il soit nécessaire de démonter le capteur de force, ce qui est long et coûteux. L’opérateur reçoit alors un nouvel appareil avec un signal calibré, adapté au capteur, qui peut être connecté et mis en service immédiatement selon le principe « plug-and-play ». Le système de mesure WIKA contribue ainsi au fonctionnement durable du pont.
Note
Les capteurs de force annulaires conviennent à un large éventail d’applications. Un aperçu détaillé des différents modèles et versions de la gamme WIKA est disponible sur notre site Internet. Nous y présentons également d’autres produits et solutions pour la mesure de force. Si vous avez d’autres questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.