La surveillance des filtres est une tâche essentielle des manomètres différentiels : la pression différentielle augmente dès que le filtre se colmate. C’est ainsi que les instruments de mesure signalent quand le filtre doit être nettoyé ou remplacé. L’efficacité d’une telle solution peut être illustrée par l’exemple des manomètres WIKA de la série DELTA-line dans le traitement de l’eau.

Avec son microrupteur et son affichage, le manomètre différentiel WIKA modèle DPGS40 permet de surveiller les filtres en toute sécurité.
Dans l’industrie de l’eau, l’osmose inverse est un procédé largement utilisé pour séparer l’eau des substances indésirables. Les systèmes de filtration correspondants fonctionnent avec des membranes semi-perméables.
Pour la surveillance des filtres, un fournisseur international de solutions pour le traitement des eaux potables, industrielles et usées utilise des manomètres différentiels WIKA modèle DPGS40 de la famille DELTA-line dans ses usines en Allemagne. L’instrument mesure la pression des deux côtés de la membrane.
Une intervention au bon moment sur le filtre
En plus de l’affichage de la pression différentielle, le manomètre est équipé d’un microrupteur intégré. Celui-ci envoie un signal d’avertissement au centre de contrôle lorsqu’une valeur limite définie est atteinte. L’opérateur peut ainsi prendre des dispositions pour nettoyer ou remplacer le filtre en temps voulu. Grâce à son principe de mesure mécanique, la surveillance du filtre fonctionne également de manière fiable en cas de panne de courant.
Une surveillance continue
Une intervention rapide sur le filtre est nécessaire pour deux raisons. Premièrement : elle permet d’éviter une éventuelle contamination de l’eau. Deuxièmement, l’opérateur économise de l’énergie grâce à la surveillance continue du filtre. Plus un filtre est encrassé, plus la pompe doit travailler pour obtenir le débit souhaité.
Une indication intégrée de la pression de travail
Notre client a choisi le manomètre DELTA-line pour la surveillance du filtre pour une autre raison encore : l’indication intégrée de la pression de service. Cette information est importante pour l’usine, car elle permet d’analyser les performances respectives de la pompe. Pour obtenir une telle information sans le DELTA-line, un point de mesure supplémentaire aurait dû être installé.
Autres exigences de mesure
En plus de la surveillance des filtres, les manomètres différentiels de la série DELTA-line sont adaptés aux tâches de mesure de niveau et de débit. Avec différentes versions, ils couvrent une large gamme d’applications. Les instruments DPGx sont disponibles avec une sortie de signal analogique et jusqu’à deux microcontacts. Tous sont homologués ATEX. Il existe également une variante avec certification SIL et approbation DNV-GL pour les applications marines.
Note
Vous trouverez une vue d’ensemble de tous les instruments de la série DELTA-line sur notre flyer. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.
WIKA, la pression et la température sur-mesure