Mesure de débit pour l’exploitation du gaz
Pour l’exploitation des gisements de gaz dans le désert d’Arabie Saoudite, la compagnie pétrolière Saudi Aramco, fait confiance aux tubes Venturi de Euromisure. Le spécialiste de la mesure de débit italien, qui fait partie du groupe WIKA, a livré 160 instruments à Saudi Aramco en fin d’année 2015. La valeur totale de cette commande s’élève à 1,5 millions d’euros.
La majeure partie du gaz est exploité à partir des vastes réservoirs de gaz « Khuff » dans les zones désertiques de l’Arabie Saoudite. Les dénommés « Khuff » sont des formations rocheuses contenant d’énormes quantités de gaz et d’hydrocarbures et sont considérées comme l’une des principales sources d’énergie dans l’avenir et constituent à l’heure actuelle la principale source d’énergie domestique dans le Royaume d’Arabie Saoudite.
Afin d’atteindre leurs objectifs à l’horizon 2020, la société Saudi Aramco a comme projet majeur de standardiser les composants utilisés sur leurs sous-ensembles d’exploitation de puits. Ceux-ci sont constitués de la tête de puit, du panneau de contrôle, du sous-ensemble d’injection chimique, de l’automate programmable ainsi que de la ligne d’écoulement dans lequel le gaz est transporté. Parmi les équipements WIKA un rôle essentiel pour la mesure et la surveillance du débit de gaz sur le pipeline du puits jusqu’au centre de collecte.
Plus de 500 puits équipés de tubes de Venturi
Saudi Amraco apprécie particulièrement chez Euromisure l’excellence technique dans la conception ainsi que la qualité exceptionnelle dans la production de solutions extrêmement fiables pour ce type d’appareil. Une préférence et une confiance qui ont été confirmées début décembre 2014, lorsque Aramco a envoyé sa dernière commande pour les 160 tubes Venturi via WIKA Benelux, ce qui fait la troisième année consécutive qu’Euromisure a été reconduit pour un contrat annuel de reconstitution des stocks.
Avec l’inspection et la livraison en octobre 2015 de ce dernier lot de tubes Venturi, il aura été expédié en Arabie Saoudite un total impressionnant de 44 tonnes d’acier inoxydable super austénitique en attente d’installation dans les endroits les plus reculés du désert. Le nombre total de puits équipés avec les tubes Venturis fabriqués par Euromisure passe à plus de 500 installations – avec zéro défaillances jusqu’à ce jour.
Saudi Aramco…
… a l’ambition de devenir le leader mondial de l’energie et des produits chimiques en 2020. Cette déclaration, combinée avec la capacité de production annuelle en 2013 de Saudi Aramco de 3,4 milliards de barils de pétrole brut, de 1,2 trillions de mètres cubes de gaz, ainsi que 456 millions de barils de produits liquides de gaz naturels montrent clairement l’importance de Aramco pour le groupe WIKA.
Un tube Venturi…
… est un organe déprimogène pour la mesure de débit par pression différentielle, du nom de son inventeur, le physicien italien Giovanni Battista Venturi (1746-1822). C’est un tube à section variable qui se compose d’une section convergente, à travers laquelle le fluide est accéléré, suivi d’une section divergente qui permet au fluide de retrouver la quasi-totalité de sa pression initiale. Par conséquent, le tube de Venturi est particulièrement adapté pour mesurer le débit dans des systèmes avec une chute de pression résiduelle minimale.