Anesthésie et ventilateurs

 

Outre le fait qu’ils sont conçus pour sédater les patients avant l’opération, les appareils d’anesthésie sont devenus un outil important dans le traitement des personnes souffrant d’une maladie respiratoire liée à un coronavirus. WIKA fabrique un capteur de pression médical qui est idéal pour une utilisation dans les machines d’anesthésie et leurs ventilateurs.

Les appareils d’anesthésie sont devenus des outils essentiels dans la lutte contre le nouveau coronavirus. D’une part, les patients qui ont besoin d’une intubation endotrachéale non urgente sont placés sous anesthésie générale avant l’intervention, à la fois pour les empêcher de ressentir la douleur et pour supprimer leur réflexe de bâillonnement. Le tube est ensuite relié à un ventilateur pour aider les personnes en détresse respiratoire à recevoir suffisamment d’oxygène.

De plus, comme le nombre de victimes du COVID-19 dépasse le nombre de ventilateurs disponibles dans les unités de soins intensifs, les médecins reconvertissent de plus en plus les appareils d’anesthésie pour aider les patients à respirer, puisque l’administration d’oxygène est une partie importante de ce que font ces appareils.

Capteurs de pression médicaux pour la surveillance des gaz anesthésiques

Les appareils d’anesthésie administrent un mélange extrêmement précis de divers gaz médicaux pour éviter que les patients ne ressentent de la douleur et pour les maintenir immobiles pendant l’opération. Ces machines de pointe combinent et délivrent en permanence les gaz suivants pour l’anesthésie générale :

  • Oxygène (O2) pour maintenir la vie
  • Le protoxyde d’azote (N2O), un sédatif inhalé sûr et rapidement absorbé
  • Les anesthésiques tels que l’isoflurane, le sévoflurane, le desflurane et l’halothane
  • Air de qualité médicale

Un système sophistiqué de capteurs de pression, de débitmètres, de vaporisateurs et d’autres instruments permet de s’assurer que les gaz sont correctement mélangés et administrés. Lorsque l’opération est terminée, le mélange s’atténue de manière contrôlée pour le confort des patients qui reprennent conscience.

Il va sans dire que la précision est primordiale pour la sécurité des patients. Un manque d’oxygène dans le mélange peut provoquer une hypoxie, et un excès d’agents anesthésiques peut entraîner une surdose. La plupart des appareils d’anesthésie actuels sont équipés de systèmes de sécurité qui émettent un avertissement lorsque le niveau d’oxygène du mélange tombe à un niveau critique, généralement de l’ordre de 21 à 25 %.

Le rôle des capteurs de pression médicaux dans un appareil d’anesthésie est de s’assurer que les patients reçoivent la bonne quantité de gaz médicaux. Ces instruments de pression fournissent des informations précises et continues sur l’état de la pression d’alimentation en O2, N2O, air et gaz anesthésiques. Les mesures comprennent la pression du gaz dans les lignes d’alimentation principales et de secours, et la pression du mélange de sortie administré aux patients.

Choisir un capteur de pression médical

N’importe quel capteur de pression ne fera pas l’affaire pour les appareils d’anesthésie. Les capteurs de pression destinés à cette application particulière doivent être compatibles avec les gaz médicaux et fonctionner correctement dans une large gamme de pressions. En plus des exigences évidentes de précision et de fiabilité, ces transmetteurs de pression doivent être protégés contre les interférences de radiofréquence (RFI) et les interférences électromagnétiques (EMI), qui peuvent altérer les lectures. Les capteurs de pression médicaux pour les appareils d’anesthésie doivent également être conformes au nettoyage et à l’étiquetage du service d’oxygène, conformément aux normes internationales.

Capteur de pression médical type MG-1

Capteur de pression médical type MG-1

Le capteur de pression de WIKA pour les gaz médicaux

Le capteur de pression MG-1 est la réponse de WIKA pour la mesure et la surveillance de la pression dans les appareils d’anesthésie et les ventilateurs. Ce capteur de pression haute performance est expressément conçu pour traiter les gaz médicaux. Ses caractéristiques particulières :

  • Fabriqué en matériaux extrêmement résistants à la corrosion par l’oxygène, comme l’acier inox 316L et 13-8 PH, et le plastique PBT GF30 renforcé de fibre de verre.
  • Fournit un courant, une tension ou un signal de sortie ratiométrique.
  • Conforme à la directive CEM RFI/EMI 2004/108/CE, à la norme EN 61326 sur l’émission (groupe 1, classe B) et l’immunité (application industrielle).
  • Fabriqué et emballé dans des conditions extrêmement contrôlées pour assurer le niveau de propreté requis pour les applications d’oxygène médical selon les normes ISO 15001 et ASTM G93.

Ce capteur de pression médical possède l’étendue de mesure, la précision, la fiabilité et la résistance aux RFI/EDI que les appareils d’anesthésie et autres équipements médicaux exigent.

Contactez les experts en pression de WIKA pour plus d’informations sur le MG-1 et d’autres solutions de pression pour des applications médicales, de santé et de sécurité.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.