Pour développer la nouvelle version de notre capteur de pression OEM, le MH-4, nous avons été  à l’écoute des caractéristiques souhaités par les fabricants de véhicules tout-terrain.

Il y a plus de deux décennies, WIKA a lancé le capteur de pression MH-1 pour les véhicules et machines industriels. Les équipementiers ont apprécié ce capteur de pression robuste pour sa précision et sa durabilité dans des conditions difficiles. Depuis, nous avons développé les générations futures de ce capteur en étroite collaboration avec ceux qui comptent le plus sur ses performances fiables : nos clients.

Évolution de notre capteur de pression pour machines mobiles : Du MH-2 au MH-3

Il y a environ sept ans, un grand fabricant américain de machines agricoles a modernisé ses pompes hydrauliques afin d’accroître l’efficacité de ses véhicules. Cependant, cette mise à jour a entraîné des défaillances très fréquentes des capteurs de pression.  Les techniciens de maintenance, avaient pour habitude de remplacer tous les capteurs en même temps afin de minimiser les temps d’arrêt.

Lorsque le fournisseur vérifiait les capteurs renvoyés, la moitié d’entre eux étaient encore fonctionnels. Ces événements « No Fault Found » (NFF) coûtaient des millions de dollars à l’équipementier. Quant aux capteurs endommagés, le fournisseur a découvert que les pics de pression extrêmes en étaient la cause des défaillances. L’équipementier a effectué une série de tests, mais n’a pas pu voir de pics de pression dans son système hydraulique et a demandé le support de son fournisseur de capteur. Ce dernier a refusé, estimant que son capteur n’était pas à l’origine du problème.

Frustré par la réticence de son fournisseur à collaborer à la recherche d’une solution, le fabricant s’est adressé à WIKA.

Après des tests approfondis, nos experts ont découvert deux problèmes :

  • Les nouvelles pompes hydrauliques généraient des variations  de haute pression dans le système hydraulique.
  • Certains éléments sensibles de capteurs de pression  étaient plus susceptibles de tomber en panne à cause de variations de pression rapides.

Des tests supplémentaires en laboratoire et sur le terrain ont montré que le MH-2 de WIKA, un capteur de pression doté d’un système d’amortissement de la cavitation (CDS) et d’une technologie de détection à couche mince soudée, était capable de résister parfaitement à des variations de pression de forte amplitude et de courte durée. Le fabricant a été très satisfait  par les MH-2 et a installés les capteurs  sur  ses machines agricoles.

Une deuxième demande fut exprimé par le client : Pouvions-nous contribuer à éliminer la possibilité de réclamations NFF à l’avenir ? WIKA a relevé le défi. Une équipe d’experts a travaillé pour développer un prototype avec des capacités de diagnostic intégrées pour faciliter le dépannage sur place, et c’est ainsi que le capteur de pression MH-3 est né.

MH-4, un capteur de pression encore plus robuste et facile à intégrer

Capteur de pression MH-4 OEM

Ce fabricant de machines a apprécié les performances, la durabilité et les diagnostics embarqués du MH-3, tout comme d’autres grands OEM. Parce que WIKA est très attentif  au retour d’information des utilisateurs, nous avons pris en compte la  liste de caractéristiques supplémentaires transmises par nos clients  et  qui rendraient ce capteur de pression pour machines mobiles encore plus adapté à leurs besoins :

  • Un design compact pour mieux s’intégrer dans les machines modernes d’aujourd’hui.
  • Un corps en acier inoxydable entièrement soudé pour mieux résister aux environnements de travail exigeants des machines mobiles.
  • Un système unique à deux clés pour permettre l’intégration dans des unités de fabrication avec des cadences élevées .
  • Un grand choix de configurations pour une intégration facile dans différentes  plate-forme de machine et process de fabrication.
  • Faible bruit de signal pour une meilleure qualité et stabilité du signal de sortie.
  • Une bande d’erreur totale (TEB) de ±1% de la pleine échelle qui prend en compte les effets thermiques des machines mobiles.

Notre MH-4 de nouvelle génération est un capteur de pression puissant, ultra-robuste et doté d’une excellente stabilité à long terme, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Avec une variété de connexions électriques et de process, le MH-4 s’intègre facilement dans presque toutes les plateformes de machines et tous les process de fabrication. Les capteurs sont fabriqués sur une ligne entièrement automatisée, ce qui signifie que nous pouvons répondre à des commandes très importantes avec des délais d’exécution et de livraison courts.

Faites de WIKA  votre partenaire

WIKA collabore régulièrement avec les leaders du marché lors de la conception ou l ‘évolution de produits ou lors d’innovation sur de nouveaux instruments de mesure. Notre offre complète comprend non seulement des produits de pression mais aussi des solutions pour la température, le niveau, la force, le débit, l’étalonnage et le gaz SF6.

WIKA est un partenaire unique pour d’innombrables clients dans le monde.

WIKA, la pression et la température sur-mesure



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.