• Philippe Bertrand
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Philippe Bertrand

Pourquoi fixe-t’on le signal dans les transmetteurs de pression ?

Philippe Bertrand | Pression
illustration : FIxation du signal

Dans certaines applications, le signal de courant ou de tension d'un transmetteur de pression ne doit pas dépasser et/ou descendre en dessous d'une valeur critique. Ceci peut être garanti à l'aide de ce que l'on appelle la limitation du signal. Si la pression …

Continuer à lire...

Qu’entend-on par la fonction de commutation « fenêtre » avec les pressostats électroniques ?

Philippe Bertrand | Pression

Les pressostats électroniques modernes offrent souvent une variété de fonctions de commutation réglables, comme la "fenêtre". Lorsque l'on parle de la fonction de commutation "fenêtre", cela signifie la surveillance d'une plage de mesure définie (par exemple, …

Continuer à lire...

Comment faire une mesure de pression différentielle électronique avec deux transmetteurs de process

Philippe Bertrand | Applications

La surveillance du niveau de liquide par la mesure de la pression différentielle est entrée dans une nouvelle dimension : un système possédant deux transmetteurs de process dans un montage maître-esclave. Comparé aux solutions de mesures traditionnelles, cette …

Continuer à lire...

Capteurs de pression électroniques et maintenance prédictive

Philippe Bertrand | Applications

La maintenance prédictive, un système dans lequel les entrées des capteurs et transmetteurs électroniques sont utilisées pour aider à prévoir quand l'équipement doit être entretenu ou remplacé, est la clé pour minimiser les temps d'arrêt, maximiser …

Continuer à lire...

Le capteur de pression industriel S-20 : L’excellence dans des conditions extrêmes

Philippe Bertrand | Applications

Températures élevées, fluides agressifs, vibrations, immersion - le capteur de pression industriel S-20 peut être personnalisé pour fonctionner dans ces conditions et d'autres conditions difficiles sans affecter la précision. Sa polyvalence et sa durabilité font …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales