• Philippe Bertrand
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Philippe Bertrand

Indices de protection IP65 et IP67 dans un même instrument ? Le pressostat PSD-4 le fait !

Philippe Bertrand | Pression, Produits

Une des importantes caractéristiques des instruments de mesure industriels en général et des capteurs de pression en particulier est ce qu’on appelle communément l’indice de protection. Il nous a été rapporté qu’une erreur s’était glissée dans la fiche …

Continuer à lire...

Un chauffage plus efficace avec des capteurs et pompes à chaleur WIKA

Philippe Bertrand | Applications

Le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur est quasiment identique à celui d'un appareil utilisé quotidiennement et connu de tous : le réfrigérateur . Cependant, alors que le réfrigérateur élimine sa chaleur interne et la …

Continuer à lire...

Les systèmes de réfrigération avec une meilleure efficacité énergétique grâce à un contrôle précis de la pression

Philippe Bertrand | Applications

  En raison des coûts de l'énergie en hausse à travers le monde, l’efficience énergétique des systèmes de réfrigération devient indispensable . Selon les estimations , plus de 90% des systèmes de réfrigération à travers le monde  …

Continuer à lire...

Comment mesurer le niveau d’un liquide dans un réservoir ou comment la mesure de niveau hydrostatique fonctionne-t’elle ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Le niveau d'un liquide tel que l'eau ou l'huile dans un réservoir ou un récipient peut être mesurée indirectement par la pression hydrostatique de la «colonne de liquide». La pression hydrostatique sous une colonne de liquide statique augmente directement avec …

Continuer à lire...

Mesure de niveau dans les eaux souterraines

Philippe Bertrand | Applications

La production d'eau potable à partir d'eau souterraine a la priorité dans de nombreux pays . En France , cette filière représente environ 62% de l'approvisionnement en eau. L' eau soutirée des profondeurs à plusieurs centaines de mètres  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales