Les capteurs de température sont des instruments de mesure essentiels pour garantir la sécurité et l'efficacité d'innombrables process industriels. Si les sondes à résistance et les thermocouples offrent tous deux précision et fiabilité, ils présentent chacun …
Toutes les parutions de Pierre Forestier
Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
Pierre Forestier | Etalonnage, Général, ProduitsLes manomètres process actuels sont remarquablement robustes et précis, mais ils perdent de leur précision avec le temps. L’étalonnage régulier des manomètres est le meilleur moyen de garantir la fiabilité des relevés. Les classes de précision vont …
Les pompes : au cœur des installations municipales de traitement des eaux
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireDans une station d'épuration municipale, diverses pompes acheminent l'eau depuis les étapes de prétraitement jusqu'à la distribution. Différentes applications nécessitent différents types de pompes, en fonction des exigences du système, de la pression de …
Transmetteur de process en ligne ! la nouvelle innovation pour la surveillance de la pression
Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsLe transmetteur de process en ligne DMSU22SA de WIKA ouvre un nouveau chapitre pour la surveillance de la pression dans les applications sanitaires. L'instrument robuste avec la certification EHEDG et le marquage 3-A augmente la fiabilité du process et réduit la …
Une mesure de pression sûre pour la production de chlore
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa mesure de la pression joue un rôle central dans la production de chlore, qui est un process critique pour la sécurité. En effet, le chlore est très réactif et peut donc facilement déclencher des explosions en combinaison avec des substances organiques. Il est …