La protection du climat joue un rôle de plus en plus important chez WIKA. Ce thème va bien au-delà de l’optimisation de nos propres process et du développement de techniques de mesure appropriées pour nos clients. La mobilité électrique, la location de vélos et la mise en place d’une campagne florale pour les abeilles sont des exemples de protection du climat qui le démontrent.

Bornes de recharge supplémentaires pour les employés de WIKA

Recharger sa voiture électrique pendant le travail – une possibilité très appréciée des employés WIKA.

WIKA soutient l’e-mobilité de ses employés, qui sont de plus en plus nombreux à se rendre au travail en voiture électrique. Comme dans les filiales en Suisse et aux États-Unis, des bornes de recharge sont désormais à la disposition des employés au siège social de Klingenberg. Il y a six colonnes avec un total de douze points de charge, chacun offrant une capacité de charge d’au moins onze kilowattheures.

Les utilisateurs s’inscrivent à l’aide de leur carte d’entrée et d’une application qu’ils installent. Si quelqu’un souhaite utiliser l’une des bornes de recharge, il peut réserver l’un des quatre créneaux horaires possibles à l’aide de l’outil de réservation. Ainsi, le plus grand nombre possible d’employés peuvent recharger leur véhicule pendant les heures de travail.

Favoriser la protection du climat : le vélo pour aller au travail

La location de vélos chez WIKA présente deux aspects positifs : Elle contribue à la protection du climat et favorise la santé des employés. La conclusion d’une convention collective correspondante par l’industrie métallurgique et électrique a ouvert la voie à la location de vélos. Lors du choix de son partenaire de location, WIKA a opté pour le leader du marché, JobRad. Les employés de WIKA peuvent s’adresser à l’un des 6 000 partenaires commerciaux spécialisés de JobRad, sur place ou en ligne, choisir un vélo et commander celui de leur choix. Tout est possible, du vélo de tourisme robuste au vélo de course high-tech, en passant par le vélo cargo et le vélo électrique. La demande est vérifiée et approuvée par WIKA. Et pour s’assurer que les nouvelles roues ne disparaissent pas, WIKA offre un cadenas à chaque vélo.

Fleurs et herbes sauvages pour préserver la biodiversité

Semer des « plantes abeilles » et revitaliser les zones vides, tel était l’objectif d’une action menée par l’équipe chargée du développement durable.

De nombreuses campagnes de désimperméabilisation dans les villes soulignent le fait que la plantation de végétaux favorise la protection du climat. Une campagne florale menée par l’équipe du développement durable de WIKA a également contribué à la préservation des insectes. Un épandage de mélanges de graines de fleurs et d’herbes sauvages dans les locaux de l’entreprise et sur le parking d’un mobile home a été réalisé.

Les fleurs et herbes sauvages offrent à tous les insectes, mais surtout aux abeilles et aux bourdons, une source optimale de nourriture. Ainsi, compte tenu du déclin de la biodiversité chez les insectes, qui affecte également d’autres espèces animales, l’équipe WIKA a également « semé » une première initiation de ce problème chez les enfants de WIKAlino, le centre de garderie WIKA.

Remarque
De plus amples informations sur la stratégie de développement durable de WIKA sont disponibles sur le site web de WIKA.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.