La surcharge peut rapidement exposer la limite de tout instrument de mesure de pression. Les manomètres à membrane résistent à une pression maximale nettement plus élevée que les instruments à tube manométrique. Cette protection est due à leur conception physique.

La sécurité contre les surcharges élevées résulte du fait que la membrane vient en appuie sur le lit de membranes dans la bride supérieure (1) et que la membrane présente des ondulations aplaties. Pour les plages de mesure de l’ordre du mbar, la protection est accrue grâce à un lit de membrane spécialement usiné, sur lequel la membrane repose entièrement (2).
Une coupe transversale de la cellule de mesure illustre cela : Sa membrane peut être appuyée contre la bride supérieure. En outre, comme la membrane présente un contour avec des ondulation aplaties, le facteur de protection est encore plus élevé en raison de la plus grande surface de contact. Les manomètres à membrane de WIKA ont une sécurité de surcharge standard de cinq fois la valeur de la pleine échelle – avec les manomètres à tube manométrique, cela ne représente qu’environ 1,3 fois la valeur standard.
Pas de déformation
La sécurité de surcharge des instruments à membrane peut encore être multipliée par mille. Dans ce cas, la bride supérieure est dotée d’un lit de membrane métallique spécialement usiné, contre lequel l’élément de membrane repose en cas de dépassement de la valeur de pleine échelle. Grâce à ce contact sur toute la surface, toute déformation plastique est exclue et la stabilité à long terme est accrue. Pour les plages de mesure en mbar, de la même manière que pour la résistance à la déformation, la sécurité contre la pression négative est également possible. Les éléments de la membrane ne sont généralement pas plats. Seul un contour à ondes concentriques permet une course de la membrane (nécessaire pour la mesure mécanique) d’un à trois millimètres de longueur, avec une bonne linéarité.
Note
Vous trouverez de plus amples informations sur les manomètres à membrane sur le site web de WIKA sous les rubriques Manomètres, Manomètres avec signal de sortie et Manomètres à contact.
Lire aussi notre article sur
Avantages des manomètres à membrane : Mesure de faibles pressions