Les stations d’épuration produisent les boues d’épuration lors du traitement des eaux usées. Plus elles assèchent ces boues, mieux elles les utilisent en aval. Les épaississeurs assurent le traitement de base des boues. Une mesure fiable de la force dans le système d’entraînement garantit leur sécurité de fonctionnement.

Les stations d’épuration jouent un rôle central dans le cycle de l’eau. Elles traitent et purifient les eaux usées à l’aide de plusieurs procédés mécaniques, biologiques et chimiques. Ces procédés génèrent des boues d’épuration dans différentes stations. En fonction de leur qualité, les opérateurs peuvent utiliser ce « déchet » pour alimenter les centrales électriques au charbon et au lignite, fournir de l’énergie aux cimenteries ou fertiliser les terres arables.

Les opérateurs doivent garantir une teneur élevée en matière sèche pour valoriser les boues d’épuration

Une teneur élevée en matière sèche constitue une condition préalable à toute valorisation. Les épaississeurs assurent le traitement préliminaire le plus important pour atteindre cet objectif. Ces appareils utilisent un système d’agitation, le rabble rake (râteau), qui tourne à très faible vitesse. Ce processus favorise la montée de l’eau, ce qui permet aux solides de se déposer progressivement au fond.

Un capteur de force protège l’entraînement du rabble rake contre les surcharges dans l’épaississeur de boues d’épuration

Les capteurs de force modèle F2301 de WIKA permettent de surveiller indirectement le couple des entraînements de râteaux en mesurant la charge par l’intermédiaire du support de couple (schéma à gauche). Les instruments peuvent être facilement installés à l’aide de deux filetages et de têtes pivotantes.

Comme les râteaux assurent la tâche principale d’épaississement des boues d’épuration, les ingénieurs concentrent l’instrumentation de mesure sur leur entraînement. Ils doivent surveiller en permanence le couple pour protéger le moteur contre une éventuelle surcharge. Une situation critique peut survenir, par exemple, lorsqu’un corps solide se coince dans le râteau, provoquant une surchauffe du moteur d’entraînement.

WIKA équipe son capteur de force d’une technologie couche mince brevetée

Le capteur de force de tension/compression modèle F2301 de WIKA assure efficacement ce type de surveillance. Sa technologie couche mince brevetée garantit une stabilité à long terme, même dans des applications dynamiques comme celles des râteaux. Le capteur mesure en continu la force avec des charges variables allant jusqu’à 1 kN, selon l’alimentation et la consistance de la boue.

Les ingénieurs fabriquent ce capteur de force en acier inoxydable très résistant. Ils l’ont testé à 20 millions de cycles de fonctionnement, ce qui garantit un signal de sortie amplifié stable à long terme. L’opérateur de l’installation reçoit donc une alerte à temps lorsqu’une valeur seuil critique est atteinte. Le modèle F2301 peut également être couplé à un interrupteur de fin de course pour arrêter le moteur en cas de surcharge et ainsi le protéger contre les dommages.

Les techniciens bénéficient d’une installation simple et de mesures exemptes de forces transversales

L’instrument de mesure se distingue non seulement par sa robustesse et sa fiabilité, mais aussi par sa facilité d’installation grâce à deux filetages. Le modèle F2301 s’aligne automatiquement par rapport à la direction de la force. Ainsi, aucune force transversale ne vient perturber le résultat de la mesure. Comme le capteur de force fournit un signal de sortie calibré, l’opérateur n’a qu’à l’installer, régler la valeur limite définie, et l’instrument fonctionne immédiatement.

Note

Sur le site Internet WIKA, vous trouverez de plus amples informations sur le capteur de force de tension/compression modèle F2301. Nous y présentons également d’autres solutions de mesure pour l’industrie de l’eau et des eaux usées. Si vous avez d’autres questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.