Qu’ils soient surélevés ou souterrains, les systèmes d’adduction d’eau fonctionnent mieux lorsque les opérateurs surveillent en permanence la pression, le niveau et la température de l’eau. La santé de la structure est également importante. Les manomètres et les capteurs utilisés dans les châteaux d’eau doivent pouvoir résister à de fortes vibrations, à des températures extrêmes et, bien sûr, à l’humidité.

Les pompes à eau, les canalisations et les réservoirs de stockage sont des investissements coûteux et vitaux pour toute municipalité. Pour protéger l’ensemble de l’infrastructure et garantir la fiabilité de l’approvisionnement en eau potable, il convient d’utiliser des instruments de mesure conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles.

Instruments de pression pour les systèmes de distribution d’eau

Capteur de pression A-10

Une gamme de manomètres et de capteurs permet de surveiller les pompes qui acheminent l’eau vers les réservoirs de stockage surélevés, ainsi que les tuyaux qui transportent l’eau depuis et vers le réservoir. Étant donné que les pompes et leurs moteurs génèrent des vibrations, des pulsations et des coups de bélier importants qui peuvent endommager les instruments standard, les manomètres et les capteurs utilisés dans cette application doivent être capables de supporter de grandes variations de pression.

Le transmetteur de pression A-10 est très résistant aux pics de pression et aux vibrations, grâce à la technologie des couches minces et à une cellule de mesure entièrement soudée en acier inoxydable. Il est rentable, ce qui en fait un transmetteur idéal pour les équipementiers, et sa conception extrêmement compacte lui permet de s’intégrer dans les espaces restreints. Lorsqu’il est installé du côté de l’aspiration (entrée) d’une pompe, l’A-10 aide à prévenir la cavitation, qui peut provoquer des pics de pression. Pour les mesures de pression les plus exigeantes, utilisez le transmetteur de pression S-20.

Transmetteur de process UPT-20

Le modèle UPT-20 avec protocole de communication HART est le transmetteur de process universel recommandé pour une utilisation avec l’A-10 ou le S-20. Il est construit en acier inoxydable ou en acier inoxydable et en plastique PBT, toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable soudé, sans joints toriques internes, joints d’étanchéité ou autres matériaux d’étanchéité souples. L’UPT-20 est disponible avec une variété de certificats (NACE MR0103 et MR0175, précision traçable au NIST, étalonnage DKD/DAkks selon IEC 17025, etc.) et est conforme aux normes CE et RoHS.

 

 

 

Capteur de pression CPT6200

Mesure de niveau dans les châteaux d’eau

Les réservoirs de stockage souterrains, qui ne sont pas alimentés par gravité, peuvent utiliser des capteurs de pression immergeables pour mesurer le niveau. Pour les réservoirs d’eau en surface, un transmetteur de pression comme le A-10 ou le S-20 – installé sur le tuyau de décharge – peut mesurer la pression hydrostatique de la colonne d’eau au-dessus de ce point.

Pour une mesure de niveau encore plus précise, utilisez un capteur de pression numérique comme le CPT6020. Il s’agit d’un dispositif de détection de pression autonome, c’est-à-dire qu’il intègre un capteur silicium à faible hystérésis avec une linéarité de pression compensée électroniquement sur l’ensemble de la plage de température compensée. Cet instrument de qualité d’étalonnage a une précision de ±0,020 % à pleine échelle.

Instruments de mesure de la température pour les châteaux d’eau et les pompes

Dans les régions où le temps est froid, il faut éviter que les conduites des châteaux d’eau ne gèlent. Certaines villes contournent le problème en stockant l’eau traitée sous la ligne de gel, à une profondeur d’environ 2 mètres. Mais le stockage souterrain est une solution coûteuse. Non seulement il nécessite des travaux d’ingénierie et d’excavation importants dès le début du projet, mais il exige également que de nombreuses pompes fonctionnent en continu pour acheminer l’eau jusqu’aux clients. En revanche, les châteaux d’eau sont beaucoup plus rentables à construire, à exploiter et à entretenir.

En raison de la profondeur des réservoirs, l’eau à l’intérieur ne gèle généralement pas complètement, et toute glace qui se forme se trouve au sommet, montant et descendant en même temps que le niveau de l’eau. Pour la tuyauterie, c’est une autre affaire. L’isolation et le ruban chauffant empêchent la colonne montante et les tuyaux d’évacuation d’un château d’eau de geler, et l’eau réchauffée qui pénètre dans le réservoir ralentit le process de congélation. Les thermomètres à résistance (RTD) émetteurs-récepteurs sans fil permettent de surveiller les températures à des endroits clés des réservoirs d’eau.

Les RTD sont également très utiles pour surveiller l’état des pompes à eau à haute pression, car une augmentation de la température peut indiquer une surchauffe du moteur – un problème potentiellement dangereux et coûteux. Certaines exécutions spécifiques ont une conception solide sans pièces mobiles, ce qui les rend résistantes aux vibrations. Leur conception compacte leur permet de s’adapter à des espaces restreints tels que les plaques de roulement, les arbres et les enroulements de moteur. Il peut également être monté sur ressort dans le logement du roulement.

Surveillance de l’état des structures dans les châteaux d’eau

Les réservoirs d’eau peuvent supporter un poids considérable – environ 18 tonnes, correspondant à 19 000 litres, et 9 000 tonnes pour un réservoir composite surélevé de 9,5 millions de litres.

Traditionnellement, les ingénieurs civils se rendent sur le site – qu’il s’agisse de châteaux d’eau, de ponts, de viaducs ou de tunnels – à intervalles réguliers pour vérifier manuellement l’absence de problèmes potentiels. La surveillance programmée est une bonne chose, mais que se passe-t-il si le réservoir commence à s’incliner entre les inspections annuelles ou semestrielles, ou si les ingénieurs ont manqué quelque chose de critique ?

Les capteurs sans fil constituent un moyen plus fiable de surveiller la qualité d’une structure. Ils mesurent en permanence les déformations, l’inclinaison, les vibrations, la propagation des fissures et d’autres variables, puis signalent automatiquement aux opérateurs tout changement significatif ou durable. Non seulement le SHM automatisé augmente la sécurité et la fiabilité des réservoirs d’eau surélevés, mais la détection précoce des problèmes potentiels permet d’économiser sur la maintenance, les réparations et le coût de la main d’œuvre.

WIKA, des capteurs et des solutions intelligents pour les services municipaux d’approvisionnement de l’eau

La mission du service des eaux de chaque municipalité est de fournir un approvisionnement en eau propre et fiable à leur communauté à un coût raisonnable. Les fabricants de réservoirs, les sociétés EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) et les entrepreneurs veulent également équiper les projets de distribution d’eau avec des instruments et une technologie de détection de la plus haute qualité. WIKA est un leader mondial et un partenaire de confiance pour les solutions de mesure dans les châteaux d’eau, les stations de pompage, les stations d’épuration et autres installations municipales. Contactez les experts produits de WIKA France pour vous aider à sélectionner les bons instruments de mesure et capteurs qui protégeront vos actifs et prolongeront leur durée de vie.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.