Les manomètres process actuels sont remarquablement robustes et précis, mais ils perdent de leur précision avec le temps. L’étalonnage régulier des manomètres est le meilleur moyen de garantir la fiabilité des relevés.

Manomètre numérique CPG1500

Les classes de précision vont de la classe 4 à la classe 0,1 (selon la norme EN837) voir jusqu’à la précision de ±0,05 % avec les manomètres numériques.
Pour s’assurer que les instruments de mesure de pression conservent leurs spécifications de précision, ils doivent être étalonnés régulièrement.
Des étalonnages simples peuvent être effectués sur place en utilisant un manomètre numérique de précision comme étalon de référence tel que le CPG1500. Un laboratoire accrédité peut étalonner et certifier les manomètres mécaniques et numériques.

Quand étalonner un manomètre ?

Saviez-vous que les étalonnages ont une durée de vie ? Même lorsque le manomètre n’est pas utilisé, il ne reste pas étalonné indéfiniment. Et bien sûr, l’usure mécanique fait dériver les manomètres au fil du temps.

La plupart des manomètres sont étalonnés avant de quitter l’usine de fabrication et n’ont pas besoin d’être réétalonnés avant l’installation, si les instruments sont stockés correctement avant d’être mis en service. Pour des performances optimales, les manomètres doivent être étalonnés à intervalles réguliers. La fréquence dépend de l’application et de l’industrie. Voici quelques recommandations et bonnes pratiques pour savoir quand étalonner un instrument de mesure de pression électrique ou mécanique :

  • Avant l’installation, en particulier si l’instrument a été stocké pendant un certain temps ou s’il a été stocké de manière inappropriée (par exemple, à une température élevée).
  • Une fois par an pour la plupart des manomètres après l’installation, par exemple lors des audits ISO annuels.
  • Tous les trois à six mois pour les manomètres utilisés dans les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales. Un intervalle d’étalonnage plus fréquent garantit le contrôle de la qualité et permet d’éviter des erreurs coûteuses, telles que la mise au rebut d’un lot de production entier ou le paiement d’une amende importante à la suite de mesures de pression inexactes.
  • Lors des arrêts planifiés pour la maintenance préventive
  • Tous les cinq ans pour les balances manométriques, qui sont des instruments de référence courants.

La plupart des usines de traitement remplacent les manomètres et autres instruments en fonction de leur cycle d’étalonnage ou lors d’arrêts trimestriels ou semestriels. Les manomètres de rechange sont vérifiés sur place juste avant leur installation, puis les manomètres retirés sont envoyés à un laboratoire d’étalonnage afin d’être prêts pour le cycle suivant. La mise en place d’un cycle d’étalonnage régulier minimise les risques d’inexactitude des relevés de pression. Cela permet également d’améliorer le suivi et la surveillance de vos process.

 

Comment étalonner les manomètres industriels ?

Instrument de mesure de pression de précision CPG2500

Pour ceux qui souhaitent effectuer leur propre étalonnage, WIKA propose une gamme complète d’instruments de référence et d’équipements d’étalonnage pour les laboratoires internes et l’utilisation sur le terrain.
Ces instruments comprennent des manomètres numériques, des balances manométriques, des pompes de test et autres générateurs de pression portables, des calibrateurs de pression portatifs et l’indicateur de mesure de pression numérique CPG2500.
Notre logiciel d’étalonnage simplifie et automatise l’étalonnage jusqu’à 16 cycles de test. WIKA-Cal génère ensuite les certificats d’étalonnage et les protocoles d’enregistrement nécessaires.

 

Les laboratoires d’étalonnage WIKA pour les instruments de pression

Les laboratoires d’étalonnage WIKA sont accrédités selon la norme ISO/IEC 17025, la norme mondiale pour les laboratoires d’essai et d’étalonnage. Outre l’étalonnage des instruments de pression, nos techniciens expérimentés peuvent réparer ou remettre en état des manomètres endommagés, par exemple en remplaçant le mouvement du manomètre, le cadran, l’aiguille, etc. Ils procèdent ensuite aux ajustements nécessaires pour que vos manomètres répondent à nouveau aux spécifications de précision publiées. Après l’entretien, tous les instruments sont réétalonnés avant d’être renvoyés au client. Dans la plupart des cas, le délai d’exécution est de cinq jours ouvrables.

Pour plus d’informations sur nos instruments d’étalonnage ou notre laboratoire d’étalonnage et de services complets, contactez WIKA.

Produits mentionnés dans ce blog
– manomètre numérique de précision CPG1500
– indicateur numérique de mesure de pression CPG2500



2 Réponses à
  1. LEVENEUR

    Bonjour,

    J’ai récemment acheté un équipement WIKA CPG1500-ST-L-S-BG440-GDSZ-13-Z numéro de série: 1A03EEBHPN.
    Dans les livrets, je trouve uniquement le certificat de conformité en date du 27/02/2023.
    Sur ce certificat, n’apparait pas la date de validité du certificat. Cet équipement étant utilisé comme manomètre étalon, dois-je le faire recertifier par un laboratoire métrologique ?

    En vous souhaitant une bonne journée.

    Cordialement,

    • Betty Pic

      Bonjour

      Nous vous remercions pour votre demande.
      Le CPG1500 est fourni avec un certificat d’étalonnage usine en standard, le certificat d’étalonnage accrédité est en option.
      Il n’y a pas de date de validité sur les certificats d’étalonnage, il est recommandé de les faire vérifier chaque année mais cela reste une recommandation et correspond à ce qui est généralement fait sur le marché.
      C’est à vous de définir votre période de ré-étalonnage suivant votre utilisation, process qualité …

      Cordialement


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.