Le choix d’un manomètre dépend directement des caractéristiques de l’application dans laquelle il doit être utilisé. Pression à mesurer, nature du fluide, température, précision recherchée, conditions environnementales ou encore contraintes d’installation sont autant de paramètres à prendre en compte avant de sélectionner un instrument.
Il existe en effet différents types de manomètres, avec des technologies de mesure et des configurations adaptées à des conditions d’utilisation spécifiques. Un manomètre destiné à une application industrielle exigeante ne sera pas nécessairement adapté à une autre installation.
Mais comment choisir le bon manomètre ? Quels sont les critères essentiels à analyser avant de sélectionner un instrument de mesure de pression ? Cet article présente les principaux éléments à prendre en compte pour choisir un manomètre adapté à votre application.
Pourquoi est-il important de bien choisir son manomètre ?
Un manomètre doit être adapté aux conditions dans lesquelles il sera utilisé afin de permettre une mesure de pression fiable.
Le choix d’un instrument inadapté peut notamment entraîner une mesure incorrecte, une usure prématurée de certains composants ou une durée de vie réduite du manomètre.
Le premier objectif consiste donc à identifier précisément les conditions de fonctionnement de l’application. La pression, le fluide et la température constituent notamment des critères essentiels.
D’autres paramètres, comme la précision nécessaire, le diamètre du cadran, le raccordement ou les conditions environnementales, peuvent également influencer le choix final.
1. Quelle pression faut-il mesurer ?
La plage de pression constitue l’un des premiers critères à déterminer pour choisir un manomètre.
Il est nécessaire de connaître la pression minimale et maximale auxquelles l’instrument sera exposé. Le manomètre doit être dimensionné en fonction de la pression de fonctionnement de l’installation.
Une plage de mesure correctement choisie permet notamment de conserver une lecture adaptée sur le cadran tout en évitant d’utiliser l’instrument dans des conditions pour lesquelles il n’est pas conçu.
Il faut également prendre en compte les éventuelles variations de pression du procédé. Une application présentant des fluctuations ou des pics de pression nécessite une attention particulière lors du choix du manomètre.
Pression de fonctionnement et pics de pression
La pression de fonctionnement n’est pas nécessairement constante dans une installation industrielle.
Des variations ou des pics peuvent apparaître en fonction du fonctionnement du procédé. Ces conditions doivent être prises en compte lors du dimensionnement du manomètre.
Le choix de la plage de pression doit donc être réalisé à partir des conditions réelles de l’application et pas uniquement à partir d’une valeur de pression nominale.
2. Quel est le fluide à mesurer ?
La nature du fluide est un autre critère essentiel pour choisir un manomètre.
Les propriétés du fluide peuvent influencer le choix de la technologie de mesure et des matériaux en contact avec le procédé.
Il faut notamment déterminer si le fluide est :
- corrosif ;
- visqueux ;
- chargé en particules ;
- contaminé ;
- susceptible de former des dépôts ;
- soumis à des conditions de température particulières.
Un manomètre adapté à un fluide propre et peu agressif peut ne pas convenir à une application utilisant un fluide corrosif ou contenant des particules.
Le choix du manomètre doit donc tenir compte de la compatibilité entre le fluide et les matériaux utilisés dans l’instrument.
3. Quels matériaux choisir pour le manomètre ?
Le choix des matériaux du manomètre dépend notamment du fluide mesuré et des conditions de fonctionnement.
Les parties de l’instrument qui sont en contact avec le fluide doivent être compatibles avec celui-ci. Une incompatibilité peut entraîner une détérioration des composants et affecter la fiabilité de la mesure.
Dans certaines applications, il peut donc être nécessaire d’utiliser des matériaux spécifiquement adaptés aux caractéristiques du fluide.
Cette question est particulièrement importante lorsque le fluide est agressif ou corrosif.
Compatibilité des matériaux
Avant de choisir un manomètre, il est donc nécessaire d’identifier les matériaux en contact avec le fluide et de vérifier leur compatibilité avec l’application.
Ce critère doit être considéré en complément de la pression et de la température afin de sélectionner un instrument adapté à l’ensemble des conditions du procédé.
4. Quelle température pour votre application ?
La température du fluide et de l’environnement constitue également un critère important dans le choix d’un manomètre.
Un instrument peut être installé dans une application dans laquelle la température du fluide ou celle de l’environnement varie fortement.
Il faut donc déterminer les températures auxquelles le manomètre sera réellement exposé.
Lorsque la température du fluide est élevée ou que les conditions du procédé sont particulières, une configuration adaptée peut être nécessaire pour protéger l’instrument et permettre une mesure fiable.
La température doit ainsi être considérée dès la phase de sélection du manomètre.
5. Quelle précision de mesure est nécessaire ?
La précision du manomètre doit être adaptée aux exigences de l’application.
Toutes les installations ne nécessitent pas le même niveau de précision. Le choix doit donc être effectué en fonction de l’objectif de la mesure et du niveau de précision attendu.
Une application de contrôle peut avoir des exigences différentes d’une application dans laquelle la pression doit être mesurée avec un niveau de précision plus élevé.
Il est donc important de déterminer le niveau de précision nécessaire avant de sélectionner le manomètre.
Précision et lisibilité
La lisibilité du cadran doit également être prise en compte.
Le diamètre du cadran, l’échelle de pression et les conditions dans lesquelles l’opérateur doit lire la mesure peuvent influencer le choix de la configuration.
Un manomètre doit ainsi être non seulement adapté techniquement à l’application, mais également facilement lisible dans les conditions réelles d’utilisation.
6. Dans quelles conditions environnementales le manomètre sera-t-il utilisé ?
Les conditions environnementales peuvent également influencer le choix d’un manomètre.
L’instrument peut être installé dans un environnement industriel soumis à différentes contraintes. Il faut notamment tenir compte des conditions auxquelles le manomètre sera exposé pendant son fonctionnement.
Selon l’application, il peut être nécessaire de prendre en compte :
- la température ambiante ;
- l’humidité ;
- les vibrations ;
- les contraintes mécaniques ;
- les conditions particulières de l’installation.
Le choix du manomètre doit donc considérer l’environnement dans lequel l’instrument sera installé et utilisé.
7. Quel type de manomètre choisir ?
Il existe différentes technologies de manomètres, dont le choix dépend des conditions de mesure.
Le manomètre à tube de Bourdon est une technologie mécanique largement utilisée pour la mesure de pression. D’autres technologies, comme le manomètre à membrane, peuvent être adaptées à des applications dans lesquelles les caractéristiques du fluide nécessitent une conception différente.
Le choix entre les différentes technologies dépend notamment de la pression, du fluide, de la température et des conditions de fonctionnement.
Manomètre à tube de Bourdon
Le manomètre à tube de Bourdon utilise la déformation d’un tube sous l’effet de la pression pour réaliser la mesure.
Cette technologie peut être utilisée dans de nombreuses applications industrielles de mesure de pression.
Manomètre à membrane
Le manomètre à membrane utilise une membrane comme élément de mesure.
Cette conception peut être particulièrement adaptée lorsque le fluide est agressif, visqueux, contaminé ou contient des particules.
Le choix entre un manomètre à tube de Bourdon et un manomètre à membrane doit donc être réalisé en fonction des caractéristiques de l’application.
8. Faut-il utiliser un séparateur à membrane ?
Dans certaines applications, le manomètre ne doit pas être directement exposé au fluide de process.
Un séparateur à membrane peut alors être utilisé pour isoler l’instrument du fluide. La pression est transmise au manomètre par un liquide de transmission.
Cette configuration peut notamment être intéressante lorsque le fluide est corrosif, visqueux, chaud ou contient des particules susceptibles de perturber la mesure.
Le choix d’un séparateur dépend donc lui aussi des conditions du procédé et des caractéristiques du fluide.
9. Quel raccordement choisir ?
Le raccordement du manomètre doit être compatible avec l’installation sur laquelle l’instrument sera monté.
Le choix dépend notamment de la configuration du système et des contraintes d’intégration de l’instrument.
Avant de sélectionner un manomètre, il est donc nécessaire de vérifier le type de raccordement requis et son adéquation avec l’installation.
Ce critère doit être pris en compte en même temps que la position du raccordement et les contraintes liées à l’espace disponible.
10. Quelle taille de cadran choisir ?
Le diamètre du cadran influence directement la lisibilité du manomètre.
Un cadran suffisamment grand peut être nécessaire lorsque l’instrument doit être lu à distance ou dans des conditions d’utilisation particulières.
Le choix de la taille dépend donc de l’emplacement du manomètre et de la manière dont la pression doit être consultée.
Le diamètre du cadran ne constitue pas un critère de performance de mesure à lui seul, mais il peut avoir une importance pratique dans le choix de l’instrument.
Comment choisir le bon manomètre industriel ?
Pour choisir un manomètre industriel, il est recommandé de commencer par définir précisément les conditions de l’application.
Les principaux critères à analyser sont :
- la pression de fonctionnement ;
- la plage de pression ;
- les éventuels pics ou variations de pression ;
- la nature du fluide ;
- la compatibilité des matériaux ;
- la température du fluide ;
- la température ambiante ;
- la précision recherchée ;
- les conditions environnementales ;
- le type de technologie de mesure ;
- le besoin éventuel d’un séparateur à membrane ;
- le raccordement ;
- la taille et la lisibilité du cadran.
L’objectif est de sélectionner un instrument dont la conception correspond à l’ensemble des conditions de mesure, et pas uniquement à la pression à mesurer.
Tableau récapitulatif : les critères pour choisir un manomètre
| Critère | Question à se poser |
|---|---|
| Pression | Quelle est la pression minimale et maximale à mesurer ? |
| Pics de pression | L’installation présente-t-elle des variations ou des pics de pression ? |
| Fluide | Quel fluide doit être mesuré ? |
| Matériaux | Les matériaux du manomètre sont-ils compatibles avec le fluide ? |
| Température | À quelles températures l’instrument sera-t-il exposé ? |
| Précision | Quel niveau de précision est nécessaire ? |
| Environnement | Quelles sont les conditions environnementales de l’installation ? |
| Technologie | Faut-il privilégier un tube de Bourdon, une membrane ou une autre configuration ? |
| Séparation | Un séparateur à membrane est-il nécessaire ? |
| Raccordement | Quel raccordement est compatible avec l’installation ? |
| Lisibilité | Quelle taille de cadran est nécessaire ? |
Quel manomètre choisir selon l’application ?
Il n’existe pas un manomètre universel adapté à toutes les applications.
Le choix doit être réalisé en fonction des conditions spécifiques du procédé.
Pour une application standard de mesure de pression, un manomètre mécanique adapté à la plage de pression et au fluide peut être sélectionné.
Lorsque le fluide est agressif, visqueux ou chargé en particules, une technologie à membrane peut être plus adaptée.
Lorsque le fluide doit être isolé de l’instrument, un séparateur à membrane peut être utilisé.
Le choix final dépend donc de la combinaison des différents critères de l’application.
Les erreurs à éviter lors du choix d’un manomètre
Une sélection basée uniquement sur la pression à mesurer peut être insuffisante.
Le fluide, la température, les matériaux, les conditions environnementales et les exigences de précision doivent également être pris en compte.
Il est notamment important d’éviter de :
- choisir une plage de pression sans tenir compte des variations du procédé ;
- négliger la compatibilité des matériaux avec le fluide ;
- ignorer la température de fonctionnement ;
- choisir une technologie de mesure sans analyser les caractéristiques du fluide ;
- négliger les conditions environnementales ;
- oublier les contraintes d’installation et de lisibilité.
Une analyse complète de l’application permet de réduire le risque de sélectionner un instrument inadapté.
Conclusion
Choisir un manomètre nécessite de prendre en compte plusieurs paramètres liés à l’application et aux conditions de mesure.
La pression, le fluide, la température, les matériaux, la précision, l’environnement et les contraintes d’installation constituent les principaux critères à analyser avant de sélectionner un instrument.
Le choix de la technologie est également essentiel. Selon l’application, un manomètre à tube de Bourdon, un manomètre à membrane ou une configuration avec séparateur à membrane peut être envisagé.
Le bon manomètre est donc celui dont la conception, la plage de mesure et les matériaux sont adaptés aux conditions réelles du procédé.
Pour plus d’informations sur les solutions de mesure de pression, les manomètres industriels et les différentes technologies disponibles, consultez les pages dédiées de WIKA ou contactez les experts en mesure de pression.
FAQ
1. Comment choisir un manomètre ?
Pour choisir un manomètre, il faut notamment prendre en compte la pression à mesurer, la nature du fluide, la température, les matériaux, la précision recherchée, les conditions environnementales et les contraintes d’installation.
2. Comment choisir la plage de pression d’un manomètre ?
La plage de pression doit être déterminée à partir des conditions réelles de fonctionnement de l’installation. Il faut notamment tenir compte de la pression de fonctionnement ainsi que des éventuelles variations et pics de pression.
3. Quel manomètre choisir pour un fluide agressif ?
Le choix dépend des caractéristiques du fluide et de la compatibilité des matériaux. Dans certaines applications, un manomètre à membrane ou une configuration avec séparateur à membrane peut être envisagé.
4. Quel manomètre choisir pour un fluide visqueux ?
Un manomètre à membrane peut être adapté à certaines applications impliquant des fluides visqueux. Le choix doit toutefois tenir compte des caractéristiques précises du fluide et des conditions du procédé.
5. Quelle est la différence entre un manomètre à membrane et un manomètre à tube de Bourdon ?
La principale différence concerne l’élément de mesure. Le manomètre à tube de Bourdon utilise un tube qui se déforme sous l’effet de la pression, tandis que le manomètre à membrane utilise une membrane comme élément sensible.
6. Quand utiliser un séparateur à membrane avec un manomètre ?
Un séparateur à membrane peut être utilisé lorsque le manomètre doit être isolé du fluide de process, notamment lorsque celui-ci est agressif, visqueux, chaud ou contient des particules.
7. Quels sont les principaux critères pour choisir un manomètre industriel ?
Les principaux critères sont la pression, le fluide, la compatibilité des matériaux, la température, la précision, les conditions environnementales, la technologie de mesure, le raccordement et les contraintes d’installation.