Les unités d’amines sont essentielles au fonctionnement des raffineries et des usines chimiques. Si une unité tombe en panne à cause de la corrosion, de la condensation, de la formation de mousse ou d’un autre problème, la productivité et la sécurité de l’installation sont menacées.
Les solutions de mesure de température permettent aux opérateurs de contrôler avec précision les systèmes d’amines afin d’éviter les défaillances critiques et de maximiser l’efficacité.
L’intérêt de la mesure de température dans les colonnes d’amines

Dans le contacteur, la plupart de l’activité exothermique doit avoir lieu en bas de la colonne
Une colonne de contacteur d’amine typique comporte 20 à 22 plateaux empilés à égale distance les uns des autres. Le gaz acide entre dans la colonne d’amines à une température relativement basse et est exposé à l’amine pauvre, dont la température est légèrement plus élevée, sur chaque plateau. Lorsque les deux milieux se rencontrent, le processus est exothermique et la température du gaz du procédé sale augmente.
Dans l’idéal, la majeure partie de l’absorption a lieu en bas de la colonne, de sorte qu’il y ait plus de possibilités de raffiner le gaz dans la hauteur restante. Mais sans un ensemble de capteurs de température, il est difficile de savoir précisément où se produit la majeure partie de la capture des gaz acides.
Un thermocouple donne plus de données qu’aucun autre moyen de mesure, mais ces informations ne concernent qu’un seul point, généralement bas, de la colonne d’amine.
Ensemble de thermocouples multipoints pour contacteurs d’amine
Un ensemble de thermocouples multipoints WIKA fournit un profil de température complet qui permet aux opérateurs de savoir précisément où a lieu la majeure partie de l’élimination des gaz acides.
Grâce à cette information, ils peuvent ajuster le débit pour minimiser la consommation d’énergie de l’unité et maximiser l’efficacité.
Nos thermocouples multipoints s’installent facilement dans les colonnes de contacteurs d’amines existantes, souvent par le biais d’une buse inutilisée ou d’un ancien emplacement de puit thermométrique. L’assemblage est enfilé dans les plateaux de contacteurs et est dimensionné de manière à ce qu’il y ait un point de mesure à des hauteurs de plateau spécifiques.
En général, 18 plateaux sont équipés d’instruments de mesure de température, ce qui est suffisant pour donner une image claire de la performance de la colonne d’amine et pour savoir si des ajustements sont nécessaires pour maintenir la réaction exothermique au bon niveau de la colonne.

Thermocouple miniature multipoint TC96-M
La solution de température WIKA, telle que le thermocouple multipoint miniature, utilise une conception multipoint linéaire avec des jonctions multiples à l’intérieur d’une seule gaine. Cela permet d’avoir un plus grand nombre de thermocouples dans une petite section transversale et une interférence minimale avec le flux du process dans le contacteur.
Les thermocouples sont non-isolés et sont disponibles dans une variété de types et de matériaux métalliques de gaine. La gaine passe à travers les plateaux du contacteur et est soutenue par un matériel spécialisé qui est facilement assemblé sur le terrain et ne nécessite aucune soudure ou travail à chaud pendant l’installation.
Et parce que les colonnes d’amines ne sont pas toutes identiques, nous concevons et fabriquons des réseaux de thermocouples pour l’application spécifique de chaque client. De plus, des professionnels formés par WIKA fournissent une assistance à l’installation sur site pour tous nos produits.
WIKA, des solutions de mesure pour l’industrie pétrochimique
Ne vous fiez pas aux suppositions ou aux estimations. Un profil de température complet et fiable permet de prendre des décisions fondées sur des données qui optimisent l’efficacité et la sécurité.
Contactez les experts en chimie et pétrochimie WIKA pour plus d’informations sur la manière dont nos thermocouples multipoints peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de vos unités d’amine et autres process industriels.

very information article