Les machines de travail mobiles sont souvent utilisées dans les régions les plus difficiles et les plus reculées du monde, de la toundra gelée au désert brûlant. Elles sont donc exposées à des conditions de fonctionnement extrêmes et, qui plus est, en constante évolution. Certaines de ces machines fonctionnent même sans interruption. Les capteurs de pression utilisés doivent donc être adaptés à ces conditions.

WIKA collabore régulièrement avec des clients OEM afin d’optimiser ses solutions de mesure. Leurs exigences et leurs idées constituent la base du développement continu des futurs modèles de produits. C’est ainsi que nos spécialistes ont développé le MH-4, la quatrième génération de notre capteur de pression robuste pour les machines de travail mobiles.

 

MH-4 – Capteur de pression OEM pour machines mobiles

Une stabilité et des performances exceptionnelles pour une utilisation dans des conditions extrêmes

Le capteur de pression MH-4 OEM relève facilement et de manière fiable les défis les plus difficiles pour les machines de travail mobiles. Ainsi, leur état de fonctionnement peut être reflété de manière précise et cohérente à tout moment.

La technologie de pointe du capteur de pression MH-4 offre :

  • Excellente stabilité à long terme pendant tout le cycle de vie, ce qui garantit la plus grande fiabilité opérationnelle possible.
  • Excellent comportement en température et résistance aux cycles thermiques : il est donc conçu pour une large plage de température comprise entre -40 °C et +125 °C, tant pour l’environnement que pour le milieu.
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations : il résiste de manière robuste à des vibrations allant jusqu’à 40 g et à des chocs mécaniques allant jusqu’à 100 g
  • Excellentes performances dans les systèmes de pression hautement dynamiques, même dans les conditions les plus exigeantes.

Autres caractéristiques importantes du MH-4 :

  • Une électronique ASIC de nouvelle génération qui présente un comportement de bruit de signal exceptionnellement faible.
  • Une stabilité en température et une précision exceptionnelles sur toute la plage de mesure.
  • Des diagnostics embarqués qui surveillent en permanence l’état de santé du capteur et signalent les erreurs au contrôleur via des niveaux de signal prédéfinis.
  • Intégration facile dans presque toutes les plateformes de machines et tous les process de fabrication grâce à une grande variété de configurations.

Des tests rigoureux et une production de qualité

Comment WIKA s’assure que le MH-4 fonctionne de manière fiable et précise dans des conditions extrêmes ? Le capteur de pression a été soumis à une série de conditions simulées et de tests sur le terrain qui dépassent les exigences conventionnelles pour les produits OEM.
De plus, le process de fabrication est également testé selon des critères tout aussi stricts. Chaque étape du cycle de fabrication allégé du MH-4 est entièrement surveillée et chaque capteur est testé avant son conditionnement et son expédition. Comme la production est entièrement automatisée, les installations de WIKA peuvent répondre à des commandes très importantes dans des délais très courts.

Adaptations aux applications spécifiques des clients

En se basant sur les commentaires de clients OEM renommés, les experts WIKA ont conçu le capteur de pression MH-4 avec une large gamme d’options standard :

  • 6 types de signaux de sortie
  • Plages de pression jusqu’à 1.000 bar
  • 18 types de raccords process
  • 11 types de raccordements électriques

Toutefois, si aucune de ces configurations ne répond aux exigences d’une application, nos spécialistes de la pression peuvent également modifier la conception en fonction des spécifications du client.

Conclusion – Un capteur de pression pour des conditions extrêmes

Le MH-4 intègre des innovations technologiques, des matériaux avancés, des process de production allégés et un contrôle qualité strict. C’est actuellement l’un des sinon LE capteur de pression le plus robuste pour les machines de travail mobiles et nous sommes convaincus qu’il aidera les fabricants de machines à créer une valeur ajoutée fonctionnelle.

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur le modèle MH-4 ou sur les machines de travail mobiles sur le site Web WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Vous pouvez également en savoir plus sur le MH-4, le capteur de pression pour les conditions extrêmes, dans la vidéo suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=SyTlI2LuUDg 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.