Les capteurs de force allient sensibilité de mesure et robustesse mécanique. Ils fournissent des mesures fiables dans de nombreux environnements industriels, même exigeants. Pourtant, les défaillances des capteurs de force restent fréquentes lorsque le capteur est mal utilisé, mal intégré ou insuffisamment protégé.
Dans la plupart des cas, la défaillance ne provient pas d’un défaut du produit. Elle résulte souvent d’une mauvaise intégration dans la machine, d’une installation inadaptée ou d’une exposition à des contraintes extérieures.
Comprendre les principales causes de panne aide à prolonger la durée de vie des équipements, à réduire les arrêts de production et à préserver la précision de mesure.
La cause principale : la surcharge
La surcharge représente la première cause de panne des capteurs de force. Elle apparaît lorsque les efforts appliqués dépassent les limites mécaniques du capteur.
Dans la pratique, une charge peut tomber brutalement sur une plateforme et générer des efforts dynamiques importants. Une charge mal centrée peut également créer des efforts latéraux ou des contraintes hors axe.
Ces situations entraînent souvent des dommages importants. Les chocs dynamiques peuvent déformer durablement le corps d’épreuve. Les charges excentrées peuvent détériorer les jauges de contrainte, réduire la précision de mesure ou provoquer une rupture progressive.
Lorsqu’un capteur commence à dériver ou à afficher des valeurs instables après un choc, la zone de mesure a souvent déjà subi des dommages.
Le choix d’un capteur de force ne doit donc pas reposer uniquement sur sa capacité nominale. Il est essentiel d’évaluer les conditions réelles d’utilisation et les erreurs d’exploitation susceptibles de survenir.
Pourquoi la protection contre la surcharge est essentielle
Pour réduire le risque de panne, il faut sélectionner un capteur disposant de marges de sécurité adaptées.
En pesage industriel, deux notions jouent un rôle majeur :
Surcharge admissible : plage située au-dessus de la capacité nominale dans laquelle le capteur continue à fonctionner sans dommage permanent, même si la précision n’est plus garantie.
Surcharge ultime : force maximale que le capteur peut supporter avant qu’une rupture mécanique ne devienne probable.
Cette différence est fondamentale. Un capteur peut fonctionner correctement dans des conditions nominales tout en se révélant insuffisamment protégée face aux chocs ou aux erreurs répétées des opérateurs.
La fiabilité d’un point de pesage dépend également de l’introduction de la charge. Le capteur, les accessoires de pesage et le système de montage doivent fonctionner ensemble afin de garantir une application d’effort maîtrisée et reproductible.
Autres causes fréquentes de défaillance
Même si la surcharge reste la principale cause de panne, d’autres facteurs interviennent régulièrement dans l’industrie.
- Dommages électriques
Un mauvais câblage, une surtension, une perturbation électrique ou la foudre peuvent endommager le système de pesage. Ces risques concernent particulièrement les installations extérieures et les applications équipées de longs câbles. Même lorsque la partie mécanique reste intacte, le signal de mesure peut devenir instable ou inutilisable.
- Câbles coupés ou connecteurs endommagés
Le capteur de force n’est pas toujours en cause. Le problème provient parfois du câble ou du connecteur. Une mauvaise manipulation, un cheminement inadapté ou un environnement agressif favorisent ce type de dégradation.
- Infiltration d’humidité
L’humidité dégrade la qualité du signal et accélère le vieillissement des composants. Dans les environnements difficiles, l’étanchéité, la qualité du câblage et la protection des connexions jouent un rôle aussi important que l’étendue de mesure.
- Contraintes thermiques
Une utilisation hors de la plage de température spécifiée peut réduire la stabilité de mesure et accélérer le vieillissement du capteur. Les applications soumises à de fortes variations thermiques nécessitent donc une conception et une intégration adaptées.
Comment la personnalisation réduit le risque de panne
La personnalisation constitue l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir les défaillances. Elle permet d’adapter le capteur de force à son environnement réel plutôt que d’imposer un produit standard à une application complexe.
Cette adaptation peut concerner plusieurs paramètres :
- Étendue de force : plage utile, surcharge admissible et surcharge ultime
- Taille et géométrie : adaptées à la machine et à l’espace disponible
- Matériel de montage : platines, boutons de charge, paliers, raccords filetés ou protections anti-arrachement
- Connexion électrique : câble, connecteur et niveau de protection
- Homologations : ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML, SIL ou PL selon l’environnement
L’expertise d’ingénierie apporte ici une réelle valeur ajoutée. Une solution de pesage performante repose autant sur le capteur que sur l’adéquation entre le point de mesure et les contraintes mécaniques ou environnementales.
Pourquoi le design du système compte autant que le capteur
Un capteur de force ne fonctionne jamais seul. Il s’intègre dans un système de pesage complet.
Sa fiabilité dépend de nombreux éléments : introduction de charge, système de montage, électronique associée et accessoires.
De nombreuses défaillances attribuées au capteur résultent en réalité d’un problème système. Une mauvaise transmission des efforts, un montage inadapté ou une protection mécanique insuffisante figurent parmi les causes les plus courantes.
La prévention des pannes commence donc dès la phase de conception.
Il convient d’envisager le pesage comme un ensemble cohérent. Le capteur, les accessoires, la géométrie de montage et la chaîne de mesure doivent fonctionner en parfaite harmonie.
Des capteurs de force sur mesure sans contrainte inutile

Capteur de pesage industriel dans une application de pesage avec protection contre les surcharges et accessoires de montage spécifiques
Dans de nombreux projets industriels, les solutions standard atteignent rapidement leurs limites.
Certaines applications nécessitent une géométrie spécifique, une capacité de surcharge différente, un connecteur particulier, une homologation pour zones dangereuses ou encore un montage sur mesure.
Cette approche apporte un réel bénéfice dans la construction de machines et les systèmes spéciaux. Elle améliore souvent la fiabilité tout en augmentant la durée de vie de l’installation.
Lorsque l’environnement mécanique présente des contraintes particulières, la solution de mesure doit répondre précisément à ces exigences.
Conclusion
Les défaillances de capteur de force ne surviennent généralement pas par hasard. Elles résultent le plus souvent d’une surcharge, d’une mauvaise introduction des efforts, de dommages électriques, de l’humidité ou d’un mauvais dimensionnement du capteur.
Pour réduire ces risques, il faut aller au-delà de la simple capacité nominale et concevoir correctement l’ensemble du point de pesage.
Cela implique de choisir la bonne plage de force, de prévoir des marges de surcharge adaptées, de protéger l’interface électrique, de sélectionner les accessoires appropriés et d’adapter le capteur à son environnement mécanique.
Cette approche globale constitue la meilleure garantie pour assurer la fiabilité du pesage industriel sur le long terme.
FAQ – FR
1. Quelle est la cause principale d’une défaillance de capteur de force ?
La cause la plus fréquente de défaillance de capteur de force est la surcharge. Elle peut venir d’un choc, d’une charge déposée brutalement, d’une charge latérale ou d’un mauvais centrage qui dépasse les limites mécaniques prévues.
2. Quelle est la différence entre surcharge admissible et surcharge ultime ?
La surcharge admissible correspond à la plage dans laquelle le capteur peut encore fonctionner sans dommage permanent, même si la précision n’est plus garantie. La surcharge ultime correspond à la force maximale avant qu’une rupture mécanique ne devienne probable.
3. Les problèmes électriques peuvent-ils provoquer une défaillance du capteur de force ?
Oui. Mauvais câblage, surtension, humidité, câble coupé ou connecteur endommagé font partie des causes fréquentes de défaillance dans les systèmes de pesage industriels.
4. Comment la personnalisation permet-elle de limiter les pannes ?
La personnalisation permet d’adapter la plage de mesure, la géométrie, la surcharge admissible, les accessoires de montage, les connexions et les homologations à l’application réelle. Cela réduit fortement les écarts entre le capteur choisi et les contraintes du terrain.