La famille des instruments de mesure WIKA avec IO-Link – capteurs de pression, de température et de débit – permet la surveillance à distance et le contrôle des process des machines intelligentes dans les usines 4.0.

L’IO-Link a révolutionné la surveillance, la gestion et le contrôle des appareils numériques sur site. Cette technologie est puissante, polyvalente, facile à utiliser et améliore considérablement l’efficacité et la sécurité d’un large éventail d’applications de construction de machines et d’automatisation.

Qu’est-ce que l’IO-Link ?

L’IO-Link est une technologie de communication qui relie des capteurs et des actionneurs à des contrôleurs dans un environnement en réseau. Les appareils IO-Link sont reliés au maître IO-Link, qui possède plusieurs ports, à l’aide d’un connecteur rond et d’un câble d’une longueur maximale de 20 mètres. Le flux de données se fait sur de courtes distances, point à point, et de manière bidirectionnelle – de l’appareil au maître et vice versa. D’où le nom : « IO » signifie entrée/sortie.

 

Le dispositif maître se connecte ensuite au système d’automatisation, tel qu’un automate programmable (PLC), à l’aide d’un bus de terrain, d’Ethernet ou d’un autre protocole de communication.

Avantages de l’utilisation de l’IO-Link

L’IO-Link est devenu le protocole de communication standard pour les usines intelligentes. En voici quelques raisons :

 

  • Facilité d’utilisation. L’IO-Link est facile à installer et à paramétrer une fois qu’il est correctement configuré, même lorsque les appareils sont complexes. (Pour garantir la compatibilité, tous les produits IO-Link utilisent une connexion identique et un protocole de communication standardisé). Une fois configuré, le système est simple à entretenir.
  • Rentabilité. Les connexions sont peu coûteuses et utilisent des câbles standard à 3 ou 4 conducteurs pour transférer les données entre les appareils et le maître. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des câbles blindés coûteux, car la communication numérique ne génère aucun bruit de signal.
  • Polyvalence. Outre le transfert de données bidirectionnel (en mode IO-Link), les ports du maître peuvent être configurés en mode DI (données entrant dans le port), en mode DQ (données sortant du port) ou désactivés. L’IO-Link communique les valeurs mesurées et d’autres données du capteur.
  • Rapidité et efficacité. Les échanges de données sont rapides et sans erreur. Et comme L’IO-Link permet au maître d’écrire les paramètres d’un ancien capteur sur un nouveau, aucune reprogrammation n’est nécessaire. Le temps d’arrêt pour les remplacements est réduit au minimum.

Capteurs de pression IO-Link

Capteur de pression A-1200 avec IO-Link

 

WIKA est un leader dans le domaine des solutions de détection intelligentes. Notre capteur de pression A-1200 avec IO-Link est utilisé dans des systèmes connectés dans le monde entier, communiquant de manière transparente avec les maîtres IO-Link pour une surveillance continue de la pression et un contrôle automatisé des contacts NPN ou PNP. L’une des caractéristiques préférées des utilisateurs est l’affichage de l’état à 360° avec trois couleurs de signalement, qui facilite le diagnostic et le dépannage. Lorsque le fonctionnement est normal, l’anneau lumineux LED est vert. Le jaune avertit d’un problème imminent, tandis que le rouge indique une erreur. En recherchant la lumière jaune ou rouge, les utilisateurs peuvent facilement trouver le capteur qui pose problème. Et comme chaque A-1200 possède un IODD (IO device description) unique, les opérateurs peuvent activer le clignotement d’un capteur spécifique pour une identification plus rapide.

D’autres caractéristiques notables font de l’A-1200 un capteur de pression OEM privilégié dans les applications d’automatisation, de construction de machines et de l’industrie 4.0 :

  • Performances fiables dans une large plage de température du fluide, de -40°C à 125°C.
  • Plages de pression de 0 … 0,4 bar à 0 … 1.000 bar.
  • Capacité à résister à des chocs jusqu’à 1.000 g à l’aide d’un connecteur circulaire soudé M12 x 1
  • L’intégration OEM facile avec des paramètres spécifiques au client réglés en usine.
  • Temps de réponse de la sortie de commutation ≤ 5 millisecondes
  • Durée de vie d’au moins 100 millions de cycles de commutation

Pressostat PSD-4

Le pressostat électronique PSD-4 est une solution flexible et hautement personnalisable pour presque tous les secteurs et environnements, y compris les applications hydrauliques et pneumatiques.

Un grand écran rotatif permet de lire facilement les valeurs de pression ou de commutation, tandis que les boutons situés en dessous permettent un paramétrage rapide et une navigation intuitive.

Outre la commutation numérique et les types de signaux analogiques, le PSD-4 est disponible en option avec la technologie IO-Link pour un contrôle et une automatisation avancés des process.

 

Pressostat OEM PSD-4 ECO

Le PSD-4-ECO est le pressostat WIKA optimisé pour l’intégration OEM. Il est rentable, compact et prêt à être installé dès sa sortie de l’emballage, car les configurations spécifiques au client sont établies dans nos installations.

La commande à 3 boutons et la technologie de communication IO-Link en option permettent un paramétrage facile sur site. Identiquement au PSD-4, le PDS-4-ECO dispose d’un écran LED à 4 chiffres et d’une commande de navigation à 3 boutons. Comme ’A-1200, ce capteur de pression OEM est doté d’une alerte visuelle.

Lorsque les opérations se situent dans la plage de pression définie, les chiffres sont verts ; si la pression est supérieure ou inférieure aux limites, les chiffres deviennent rouges.

Les deux pressostats PSD offrent

  • La capacité de mesurer la pression jusqu’à 500 bar, et la pression du vide de -1 à 24 bar.
  • Une précision < ±0,5 % et une dérive minimale à long terme
  • Une durée de vie d’au moins 100 millions de cycles de commutation

Thermostat électronique et capteur de débit IO-Link

 

Thermostat électronique TSD-30

La solution WIKA pour la détection de température IO-Link est le TSD-30, idéal pour la construction de machines et l’automatisation, les centrales hydrauliques et les systèmes de refroidissement/lubrification.

Comme nos pressostats PSD, le thermostat TSD-30 dispose d’un grand écran à 4 chiffres, de trois touches de commande pour une navigation intuitive dans le menu et d’une rotation presque illimitée pour faciliter la lecture.

Ce thermostat électronique est livré avec une commutation numérique et des signaux de sortie analogiques, ainsi qu’avec l’option IO-Link. La plage de mesure standard s’étend de -20°C à 80°C et peut atteindre 150°C avec des accessoires spéciaux.

La sonde et le boîtier sont en acier inoxydable pour une plus grande durabilité et une meilleure résistance à la corrosion.

 

Capteur de débit FSD-4

Pour plus de fonctionnalités dans un seul instrument, le capteur de débit électronique FSD-4 dispose de signaux de sortie analogiques et de deux commutateurs numériques, dont l’un peut être programmé pour la commutation de température.

Chaque système étant légèrement différent, nous avons doté le FSD-4 d’une fonction d’apprentissage qui permet d’adapter l’instrument au fluide spécifique de l’application, au diamètre de la conduite et à d’autres conditions de mesure.

L’option IO-Link permet de stocker les données collectées, telles que les heures de fonctionnement et les valeurs maximales, pour la surveillance des conditions.

 

 

WIKA, Smart in Sensing

L’une des raisons pour lesquelles WIKA est un fabricant leader d’instruments de mesure est l’attention que nous portons à la fois au marché et à nos clients.
C’est pourquoi nous proposons de plus en plus d’instruments de haute qualité pour les machines intelligentes et l’automatisation.
Avec des décennies d’expérience dans l’industrie, les spécialistes produits de WIKA sont bien équipés pour répondre à vos questions et vous conseiller. Simplifiez et optimisez votre réseau IO-Link avec notre famille de capteurs et de commutateurs IO-Link.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.