Le dessalement de l’eau de mer joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement mondial en eau potable et en eau industrielle. Face à la demande croissante, notamment dans les régions arides, les acteurs du secteur multiplient les constructions d’installations.
Aujourd’hui, plus de 22 000 usines de dessalement fonctionnent à travers le monde. Les plus grandes, capables de produire un million de mètres cubes d’eau par jour ou plus, se concentrent principalement au Proche et au Moyen-Orient ainsi qu’aux États-Unis. En Europe, l’Espagne et les pays méditerranéens accueillent la majorité de ces installations.
L’osmose inverse, procédé phare du dessalement.
Parmi les différentes méthodes disponibles, l’osmose inverse s’impose comme la plus utilisée. Ce procédé commence par l’élimination des composants indésirables présents dans l’eau de mer, tels que les algues ou les déchets. Ensuite, l’eau passe à travers des membranes semi-perméables sous une pression de 60 à 80 bar. Ces membranes retiennent le sel et permettent d’obtenir une eau douce, que les opérateurs traitent et stockent comme eau potable, en y ajoutant du fluor et du chlore conformément aux normes en vigueur.
Pendant le processus, la salinité de l’eau augmente en amont des membranes. Les systèmes de recirculation gèrent cette saumure et la rejettent dans la mer de manière biologiquement sûre.
Un seul fournisseur – des instruments de mesure aux vannes d’instrumentation

Instrumentation fournit pour l’usine de dessalement d’eau de mer mentionnée dans cet article (de gauche à droite) : thermomètre à résistance modèle TR10, séparateur à bride 990.12, manomètre modèle 263.30, pressostat différentiel modèle DW et indicateur de niveau magnétique modèle BNA.
Pour piloter efficacement chaque étape du dessalement, les exploitants s’appuient sur une instrumentation fiable et précise. WIKA accompagne une grande installation fonctionnant par osmose inverse en fournissant des solutions de mesure pour la pression, le niveau et la température. Le client a choisi WIKA pour sa capacité à proposer une offre complète à partir d’un seul fournisseur.
L’installation intègre des pompes, des filtres, des réservoirs d’eau et de produits chimiques, ainsi que des structures destinées à compenser la pression ou à amortir les coups de bélier. WIKA a conçu un ensemble sur mesure, composé notamment de :
- Manomètres, séparateurs à bride, pressostats et pressostats différentiels
- Indicateurs et détecteurs de niveau
- Thermomètres à résistance, transmetteurs de température et doigts de gant
- Vannes d’instrumentation et anneaux de rinçage pour une adaptation sûre des instruments aux points de mesure critiques, ainsi que pour les travaux de maintenance ou de nettoyage sans démontage préalable des instruments concernés.
Revêtement PTFE pour les applications avec des concentrations de sel très élevées
Un autre facteur qui a joué en faveur de WIKA était sa capacité à concevoir des pièces en contact avec des fluides agressifs à partir de matériaux spéciaux adaptés. Sur les sites de mesure présentant une très forte concentration en sel, par exemple, les raccords et les membranes des systèmes de séparateurs, ainsi que les composants en contact avec le fluide des indicateurs de niveau magnétique, ont été recouverts d’un revêtement en PTFE. Le Monel a été choisi pour les doigts de gant des thermomètres dans les applications impliquant des produits chimiques.
Le dessalement de l’eau de mer est pratiqué dans le monde entier. WIKA dispose de sites de production dans tous les marchés clés et d’un réseau de vente très dense. Les exploitants d’installations bénéficient donc non seulement de la vaste expertise du groupe en matière de technologie de mesure, mais aussi de délais de livraison courts dans le monde entier.
Note
Sur le site Internet WIKA, vous pouvez obtenir un aperçu de l’ensemble de notre gamme de produits. Nous y présentons également d’autres solutions de mesure pour l’industrie de l’eau et des eaux usées. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Lisez aussi nos articles
Une solution complète pour la mesure de pression – Blog WIKA
Mesure de niveau dans les eaux souterraines – Blog WIKA
Capteurs de pression dans les applications d’eau potable
Revêtements des instruments de mesure – Blog WIKA